Aux sources de l’engagement, nos partenaires s’expriment
15 déc. 2025
Des responsables associatifs prennent la parole pour montrer la source de leur engagement (Maurice Deletoille, Edwige Mafanta Traoré, Mohamed Moumni, Lak Bounkhong)
Propice aux célébrations, le mois de décembre est aussi celui de la journée mondiale du bénévolat et du volontariat ! Un moment idéal pour honorer celles et ceux qui donnent de leur temps, de leur compétences et de leur énergie pour autrui. Les actions portées par la Fondation Nexans n’ont un impact que par la force des bénévoles qui s’impliquent au quotidien. Qu’il s’agisse de nos collaborateurs et collaboratrices ou de ceux engagés sur le terrain : les associations avec lesquelles nous collaborons. Auprès de quatre responsables associatifs, découvre comment peut naitre une vocation et un engagement.
D’où provient la source de votre engagement ?
Maurice Deletoille – Accesmad
L’amitié est certainement à l’origine de mon engagement. Je connaissais bien l’association Accesmad au moment de mon départ de la vie professionnelle. J’avais du temps, une structure que je suivais depuis sa création, un projet porteur de sens et un besoin de soutien. Lorsque l’on m’a sollicité, je n’ai pas hésité.
Mohamed Moumni – Mobadara
J’exerce mes activités associatives de manière volontaire car je considère qu’il s’agit d’un devoir envers la société. Mon engagement est aussi celui d’un acteur social qui souhaite contribuer activement à un changement positif.
Lak Bounkhong – Mekong Enfants des Rizières
Mon engagement repose sur une conviction profonde : chaque individu mérite dignité, protection et opportunités, quel que soit son lieu de naissance. Être au plus près des communautés m’a montré à quel point un accompagnement adapté peut transformer des trajectoires, notamment pour les enfants et les familles vulnérables.
J’ai constaté que de simples améliorations, comme l’accès à l’électricité ou aux services de base, peuvent profondément changer le quotidien dans les zones isolées. Le soutien de partenaires engagés sur des projets liés aux énergies renouvelables renforce ma motivation, car il génère un impact durable à l’échelle de toute une communauté.
Edwige Mafanta Traoré – Posodev
Mon engagement est né de la rencontre avec les réalités sociales en Côte d’Ivoire, en particulier dans la commune de Katiola, où l’accès à l’énergie conditionne l’autonomie économique et l’entrepreneuriat des femmes. Le projet d’électrification solaire est une réponse concrète à des besoins identifiés avec les habitants. Il s’inscrit dans une démarche de justice sociale, d’égalité femmes-hommes et de développement durable
Que vous apporte votre engagement au quotidien ?
MD
Le mot qui me vient spontanément est « lien ». Le bénévolat offre de nombreuses occasions de faire ensemble. Lorsque les actions menées ont un impact social, l’engagement prend tout son sens. Il offre aussi davantage de liberté que le cadre professionnel, même si cela peut parfois générer des tensions. Mais les résultats sont bien plus fédérateurs que conflictuels.
MM
Mon engagement me procure un profond sentiment de responsabilité. Il me permet d’élargir mes connaissances, de développer mes compétences et de renforcer mes relations. C’est une véritable source de motivation personnelle.
LB
Il m’apporte du sens, de l’humilité et le sentiment d’appartenir à quelque chose de plus grand que moi. Il nourrit mon espoir et renforce ma conviction que le changement est possible lorsque les individus s’unissent autour d’une vision commune.
Professionnellement, cet engagement me pousse à innover, à m’adapter et à collaborer avec des partenaires divers. Savoir que nos actions préparent le terrain à des améliorations durables, notamment grâce aux énergies renouvelables, est extrêmement stimulant.
EMT
Mon engagement me permet d’apprendre des autres et d’apporter une contribution concrète. Chaque projet réalisé est une source de fierté et d’apprentissage. Il m’enrichit humainement autant qu’il améliore les conditions de vie des bénéficiaires.
Que diriez-vous à quelqu’un pour l’encourager à s’engager dans une activité de bénévolat ?
MD
Dans un monde marqué par les crises sociales, politiques et géopolitiques, l’engagement bénévole redonne du sens. À Madagascar, où notre association intervient, les défis sont immenses. Pourtant, depuis la création d’Accesmad, des milliers d’élèves ont retrouvé le goût d’apprendre, des équipes locales se sont renforcées et des partenariats durables ont vu le jour. Chacun peut apporter sa pierre à l’édifice. Cela vaut vraiment la peine de s’engager.
MM
En tant que professeur, j’encourage constamment mes élèves à s’investir dans des actions bénévoles. Je leur donne des exemples concrets pour les sensibiliser à l’importance du volontariat, notamment chez les jeunes.
LB
Le bénévolat est l’une des manières les plus significatives de contribuer à la société, quel que soit le temps que l’on peut y consacrer. Chaque geste compte et crée un effet d’entraînement. C’est une expérience profondément enrichissante, qui permet de grandir, de découvrir de nouvelles perspectives et de créer des liens fondés sur l’empathie.
EMT
Le bénévolat est une expérience humaine unique, qui procure un profond sentiment d’utilité. Donner un peu de son temps, même ponctuellement, c’est offrir énormément à ceux qui en ont besoin — et recevoir, bien souvent, bien plus en retour sur le plan humain et expérientiel.