Training
Posodev : de l’énergie solaire pour développer l’entrepreneuriat à Katiola
17 nov. 2025
A la fête des lumières en décembre 2024, la M3AK a présenté les premiers résultats du projet
En Côte d’Ivoire, Posodev et la Fondation Nexans ont uni leurs forces pour favoriser l’apprentissage et l’entrepreneuriat féminin dans la commune de Katiola. Objectif : développer l’économie et désenclaver la commune.
Katiola, capitale de la région du Hambol, au cœur de la Cote d’Ivoire. Dans cette petite commune, les habitants sont préoccupés. De plus en plus de jeunes femmes abandonnent leur scolarité, parfois très jeunes, à peine collégiennes, sacrifiant leur avenir. Les raisons sont multiples : grossesses et mariages précoces, sollicitations pour les tâches ménagères et champêtres, poids de la tradition, coût de l’enseignement. Ces jeunes filles se retrouvent parfois marginalisées, en situation de faiblesse et les dangers sont nombreux : prostitution, toxicomanie.
C’est dans ce cadre et avec le soutien des habitants de la commune que l’association POSODEV (Ponotio Solidarité et Développement) et son partenaire ivoirien AKADESO (Association Katio Développement et Solidarité) ont souhaité construire un centre de formation pour ces jeunes femmes déscolarisées. La Maison d’animation et d’appui à l’autonomisation des Katiolaises – M3AK est née.
Un centre électrifié avec l’aide de la Fondation Nexans :
L’importance de l’électricité pour améliorer l’apprentissage n’est plus à démontrer. Pour améliorer encore les résultats du centre, En 2024, Posodev a sollicité le soutien de la Fondation Nexans pour accompagner l’électrification de la M3AK et celle de 7 foyers de Katiola.
Cette action complémentaire permet la mise en place d’activités génératrices de revenus (AGR) par ces foyers, ce qui favorise notamment la scolarisation des enfants et leurs apprentissages y compris en dehors de l’école.
« Tout part d’un travail de sensibilisation de POSODEV et AKADESO auprès de la population locale. Cela a permis de solidifier le partenariat avec les autorités locales et de se mettre en relation avec plus de 1500 personnes » explique Nelly PANYA, secrétaire générale de chez POSODEV. Au total 9 réunions ont été organisées à partir de l’été 2024.
L’électrification des bâtiments concernés s’est étalée sur les étés 2024 et 2025.
- Une première phase consacrée à la M3AK
- Une deuxième spécifique pour les 7 foyers concernés.
Cette activité, importante dans sa globalité, permet que le centre de formation professionnelle et les 7 foyers soient électrifiés avec de l’énergie solaire renouvelable dans un souci de préservation de l’environnement poursuit Nelly PANYA . Ceci dans un esprit de sobriété énergétique. Cette énergie permet de faire fonctionner les équipements et petits appareils nécessaires aux bons déroulements des formations et donc cela permet aux apprenantes d’être dans de bonnes conditions d’apprentissage. Cela facilite et améliore les conditions de vie des familles en difficultés vivant dans les 7 foyers.
Des conditions d’apprentissage renforcées à la M3AK
Tout a changé à Katiola. Grâce à l’électricité, le centre bénéficie de supports et de matériel pédagogique de meilleure qualité, utilisables grâce à l’énergie acquise.
A ce jour, la M3AK, c’est :
jeunes femmes ayant bénéficié d'une formation
parmi celles-ci, sur la seule année 2024-2025
parcours de formation différents
Pour la directrice du Centre M3AK, Laeticia GODON, c’est un grand succès « La Maison d’Animation et d’Appui à l’Autonomisation des Katiolaises (M3AK), est un espace dédié à la formation, à l’éveil et à l’émancipation des jeunes filles déscolarisées et non scolarisées de la commune de Katiola. Notre mission va bien au-delà de la simple transmission de savoir-faire, à M3AK, nous ne formons pas seulement des mains, nous éveillons aussi des talents, des rêves et des ambitions. Chaque jour, ces jeunes filles relèvent le défi de l’apprentissage avec courage et détermination. Ici, chacune a une nouvelle chance de réussir. C’est un nouveau départ, une renaissance, un pas vers l’autonomie, la confiance et un avenir construit par soi-même ».
Pour les jeunes femmes bénéficiaires du projet, comme Awa Touré, 19 ans, la M3AK a transformé leur vie « Grâce à la formation en entrepreneuriat que j’ai suivie, j’ai acquis des compétences concrètes en gestion financière. Aujourd’hui, je gère beaucoup mieux les finances de mon activité. »
Un bilan très positif pour l’association POSODEV et la Fondation Nexans
Les résultats du projet réjouissent l’assoiciation, comme le confirme Edwige Mafanta TRAORE, Présidente de POSODEV : « Ce projet est une très belle expérience humaine. La coordination entre nos équipes et celles d’AKADESO avec les autorités et la population ont été des éléments clefs dans la réussite du projet. Aujourd’hui, son appropriation par les bénéficiaires est une réalité concrète et visible sur le terrain. »
Du coté de Nexans, Kisselmina Koné, Product Manager et sponsor du projet abonde : « Ensemble, Posodev et la Fondation Nexans démontrent qu’allumer une lumière, c’est aussi révéler des talents et créer des opportunités durables. La Fondation Nexans est convaincue que soutenir les femmes, c’est investir dans l’avenir. À Katiola, cette initiative est une véritable étincelle de progrès pour toute la Côte d’Ivoire. »