Installation de lampadaires solaires à Bongaba
-
LIEUBrésil
-
PARTENAIRELitro de Luz
-
MissionAccès à l'énergie
Litro de Luz Brésil utilise des solutions d'éclairage solaire pour réduire la pauvreté énergétique des ménages à faibles revenus, en utilisant des matériaux simples tels que des bouteilles en plastique et des tuyaux en PVC, en plus d'un panneau solaire, d'une batterie, de lampes LED et d'un contrôleur de charge.
La communauté appelée Bongaba est une communauté rurale de Magé- RJ, une ville proche de Rio de Janeiro, dans l'État de Rio de Janeiro. Litro de Luz construira et livrera des lampadaires à 115 familles.
Le projet comprend environ 6 visites d'une journée chacune pour aligner et impliquer les résidents, choisir et former environ 2 ambassadeurs locaux et tout préparer pour les jours d'installation. La communauté rurale de Rio de Janeiro a accès au réseau électrique, mais a besoin de lumière dans les rues pour pouvoir se déplacer, socialiser, aller et revenir du travail ou de l'école en se sentant plus en sécurité.
Dans le cadre de ce projet, soutenu par la Fondation Nexans, Litro de Luz installera 30 lampadaires solaires et appliquera sa méthodologie de développement social (certifiée par la Fundação Banco do Brasil), en enseignant aux habitants comment construire, reproduire et entretenir la technologie.
Estimated direct beneficiaries on the total project period
familles bénéficiares
Les étapes de l'installation comprennent : la communication avec les dirigeants locaux, les réunions communautaires, la démonstration de la technologie, la planification opérationnelle, l'analyse territoriale et la formation des ambassadeurs. Ces ambassadeurs sont des résidents ayant un profil de leader qui seront formés pour devenir notre lien direct avec la communauté, contribuant à engager d'autres personnes et à maintenir les solutions solaires.
Le 12 avril 2023 la Fondation Nexans organisera un atelier de formation de 20 volontaires Nexans pour l'installation des solutions d'éclairage qui aura lieu le 29 avril 2023, dans la communauté de Bongaba, aux côtés de volontaires de l'ONG.