Permettre aux communautés rurales d'accéder à un système électrique à basse tension
-
LIEUBrésil
-
PARTENAIRETRIAS
-
Type de projetAccès à l'énergie
La plupart des 72 communautés rurales, réparties le long des rivières de la municipalité de Codajas en Amazonie, n'ont toujours pas accès à l'énergie électrique.
L'association travaille à une meilleure accessibilité au système électrique basse tension pour 15 familles d'agriculteurs éloignées (60 ménages).
Un meilleur accès à l'énergie faciliterait la conservation de la production d'açai, un fruit local (baie), principale source de revenus dans la région.
A propos de l'Association Partenaire :
Trias est une coopération internationale belge qui intervient dans 14 pays, dont le Brésil. La mission de Trias est de promouvoir et d'aider à construire des organisations locales d'agriculteurs et des coopératives fortes.