- À propos
-
Projets
- Projets
-
Projets en Afrique
- Présentation
- Connecter les filles hors réseau à l'énergie
- Projet d’électrification du centre de soins de Katiola
- Installation de systèmes photovoltaïques et création d'un MOOC de formation
- Amélioration des conditions de travail des femmes au Sénégal
- Raccordement des centres hospitaliers de Beni
- Women Solar Academy
- Acteurs
- L'énergie solaire au service de la santé en Côte d'Ivoire
- Entrepreneuriat Rural autour des Usages Productifs Innovants de l’Electricité
-
Projets en Amérique Latine
- Présentation
- Fournir l'accès à l'énergie solaire pour des familles ne disposant pas d'électricité
- Permettre aux communautés rurales d'accéder à un système électrique à basse tension
- Installation de panneaux solaires pour les centres médicaux résilients
- Installation de lampadaires solaires à Bongaba
- Luz al Barrio
- Electrical Kits for houses
- Building safe community places
- Projet multirégional
- Partenaires
- Actualités
- Appel à Projets
- Contactez-nous
Projets
Les 12 lauréats de l'appel à projets 2026
25 sept. 2026
TECHO soutient les communautés en Colombie
Urgences humanitaires, éducation, sécurité, santé et emploi local : l'accès à l'électricité durable est au cœur des 12 projets sélectionnés dans le cadre du 14e appel à projets de la Fondation. Découvrez les organisations retenues par le Conseil d'Administration.
Urgences et conflits : l’énergie pour préserver les services essentiels
En 2026, la Fondation Nexans se mobilise aux côtés de ses partenaires pour répondre aux besoins des populations confrontées à des situations d’urgence ou affectées par des conflits.
Au Venezuela, à la suite du double séisme survenu en juin, Electriciens sans Frontières fournit des kits solaires autonomes et des lampes solaires aux familles accueillies dans les camps et centres d’hébergement. Ces équipements permettent de disposer d’un éclairage sûr, mais aussi de recharger téléphones et équipements essentiels, apportant davantage de sécurité et d’autonomie aux personnes touchées.
En Colombie, à la suite du séisme d'août, TECHO distribuera des lampes solaires familiales adaptées aux contextes d'urgence. Elles permettent aussi de recharger les appareils essentiels, et donc de rester en contact avec ses proches et les organismes de secours. Grâce à leurs panneaux solaires, les familles produisent leur propre lumière, avec un impact environnemental réduit. Déployée en quatre jours, l'opération concernera 75 familles, soit 225 personnes.
Au Liban, deux projets associent eau et énergie solaire. Nouveau partenaire de la Fondation, HAMAP Humanitaire accompagnera deux municipalités. À l'issue d'une étude de diagnostic, leurs principaux ouvrages d'eau et d'assainissement seront équipés d'une source d'énergie solaire autonome, fiable et non polluante, avec des batteries. La formation du personnel et la maintenance sont prévues pour que ces installations durent et que les municipalités puissent préserver leur mission de service public.
Electriciens sans Frontières intervient aussi au Liban, où le conflit a affecté des infrastructures de services essentiels. Le projet soutenu par la Fondation porte sur la réhabilitation de deux stations de pompage d'eau potable. Après un diagnostic technique, les équipements défaillants (panneaux solaires, onduleurs, batteries, tableaux électriques) seront réparés ou remplacés afin de sécuriser et remettre en conformité les installations et d’assurer la continuité de l’accès à l’eau pour les communautés concernées.
Électrification des écoles et formation professionnelle des jeunes
Au Togo, MOI JEU TRI, nouveau partenaire de la Fondation, porte le projet « Du Déchet à la Lumière 2.0 » dans les communes des Lacs 1 et de Yoto 2. L'objectif : améliorer durablement les conditions d'apprentissage dans des écoles rurales non électrifiées, en associant énergie solaire, économie circulaire et éducation environnementale. Des lampes solaires individuelles seront reconditionnées et des systèmes solaires collectifs installés dans dix écoles. Près de 7 000 élèves et enseignants bénéficieront directement du projet. En parallèle, des jeunes et des femmes seront formés à la maintenance des équipements solaires et à la gestion des déchets recyclables, afin de favoriser la pérennité des installations.
En Côte d’Ivoire, un nouveau partenariat avec Habitat for Humanity permettra de transformer deux écoles primaires publiques situées dans des communautés rurales productrices de cacao en véritables pôles énergétiques communautaires. Il éclairera les classes et alimentera des outils numériques pour 520 élèves et enseignants, mais aussi des pompes à eau et l'éclairage des sanitaires, un point essentiel pour la sécurité des filles. Après les cours, environ 4 000 habitants pourront à leur tour en profiter. Dix techniciens locaux, dont 40 % de femmes, seront formés à la maintenance solaire et à l'entrepreneuriat.
L'IECD (Institut Européen de Coopération et de Développement) s'attaque, lui, au défi de la formation avec son programme « Énergie, Industrie et Bâtiment », destiné aux jeunes de 15 à 25 ans, souvent en situation de vulnérabilité. Au Maroc, environ 1,7 million de jeunes sont considérés comme NEET, c’est-à-dire qu’ils ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation (UNICEF, 2022). Le projet SOLEA+ leur ouvre l'accès à une formation de qualité dans l'électricité et le solaire photovoltaïque, en accompagnant six centres de formation professionnelle à Casablanca, Tétouan et Kénitra. En Côte d'Ivoire, où 40 % des jeunes inscrits en formation professionnelle décrochent (ACET, 2023), le projet BT MI « brevet de technicien de maintenance industrielle » introduira l'alternance dans deux centres d'Abidjan. En 2027, un pilote « Employabilité pour tous » ira à la rencontre des jeunes issus du secteur informel.
projets soutenus dans 9 pays
associations sélectionnées dont 3 nouvelles
bénéficiaires directs estimés, plus de 650 000 indirects
Éclairer les communautés pour renforcer la sécurité et l’autonomie
Au Brésil, la Fondation Nexans poursuit son partenariat avec Litro de Luz. Cette année, l’association interviendra dans la communauté quilombola Maria Conga, à Magé, dans l’État de Rio de Janeiro, où environ 200 familles disposent d’un accès irrégulier à l’électricité. Trente lampadaires solaires seront installés dans des zones définies avec la communauté afin d’améliorer la sécurité, la mobilité et le quotidien des habitants. En parallèle, dix résidents suivront une formation à l’installation de systèmes photovoltaïques. Certains bénéficieront ensuite d’un accompagnement vers l’emploi dans le secteur de l’énergie solaire, associant ainsi accès à l’éclairage, transmission de compétences et perspectives professionnelles.
En Colombie, la Fondation renouvelle également son soutien à TECHO. Le projet sera déployé dans deux communautés : quinze lampadaires communautaires seront installés à Roldanillo, à Cali, et quarante-huit solutions d’éclairage individuelles, conformes aux normes techniques colombiennes, à Riohacha, dans La Guajira. Alimentées par des énergies renouvelables, ces solutions d’éclairage LED basse consommation contribueront à réduire les risques de chutes et d’accidents, à favoriser les activités en soirée (culture, sport et loisirs) et à renforcer la cohésion au sein des communautés.
Au Pérou, TECHO déploie « Luz al Barrio » dans cinq quartiers informels de Lima, à San Juan de Miraflores et San Juan de Lurigancho. Soixante lampadaires solaires seront installés dans les espaces communs, soit douze par quartier, pour réduire le sentiment d'insécurité, limiter les risques liés aux escaliers empruntés dans le noir et éviter les dangers des branchements électriques informels. Comme toujours avec TECHO, les communautés sont pleinement associées au projet, renforçant ainsi leur participation et leur appropriation des nouveaux équipements. Au total, 60 habitants participeront à cinq ateliers consacrés à la sécurité des installations électriques.
Santé et électricité : sécuriser les soins essentiels
Au nord du Pérou, la Fondation Nexans s’engage dans un partenariat de trois ans avec EcoSwell afin de renforcer la résilience énergétique de trois centres de santé ruraux.
Grâce à l’installation de systèmes photovoltaïques équipés de batteries, les établissements pourront sécuriser l’alimentation électrique indispensable à des services essentiels : conservation des vaccins, soins d’urgence, maternité, laboratoire ou encore pharmacie.
Au-delà de l’installation des équipements, le personnel de santé sera formé à leur utilisation et à la gestion de l’énergie. Le projet réunit la communauté, les gouvernements local et régional, le secteur privé (Indeco by Nexans, Huemura, Legrand) et EcoSwell, une approche multipartite qui contribue à la pérennité du projet. Des accords sont prévus pour la maintenance et le remplacement des équipements, avec l'ambition de créer un modèle reproductible dans la région de Piura.
Revenus et emploi : l'électricité au service d'une vie décente pour les familles
Au Bénin, la Fondation Nexans poursuit son partenariat avec GERES pour favoriser le développement des activités économiques autour de douze mini-réseaux solaires.
Malgré les progrès de l’électrification, ces infrastructures restent encore sous-utilisées, notamment pendant la journée. Le projet accompagnera donc les très petites, petites et moyennes entreprises (TPE-PME) rurales dans l’acquisition d’équipements productifs et dans une utilisation plus efficace de l’électricité.
Cette dynamique doit permettre de consolider au moins 144 emplois directs, avec une attention particulière portée à l’entrepreneuriat féminin, notamment dans la transformation agroalimentaire et la couture. En développant les usages productifs de l’électricité, le projet contribuera également à renforcer la viabilité économique des mini-réseaux et, à terme, à faciliter l’accès à l’électricité pour les populations les plus vulnérables.
Des interventions d’urgence aux écoles, des rues aux centres de santé et aux entreprises rurales, les projets sélectionnés en 2026 illustrent une même ambition : faire de l’accès à l’électricité un levier concret d’autonomie et de développement.
Des projets au service des Objectifs de développement durable
Ensemble, ces projets contribuent à une majorité des Objectifs de développement durable des Nations Unies, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’égalité, de l’accès à l’énergie, de l’emploi et de l’action pour le climat.