Solar
L’énergie de l’engagement : Nexans et Litro de Luz unis à Mata Verde Bonita
28 juil. 2025
Les enfants de la communauté peuvent désormais jouer dehors même la nuit
En juin, les salariés de Nexans Brésil ont accompagné l’association Litro de Luz dans l’installation de lampadaires solaires dans la communauté de Mata Verde Bonita. Découvrez le récit de cette journée avec Rodrigo et Vitoria, deux bénévoles, salariés de Nexans et une responsable de Litro de Luz, Natalia.
Eclairer un village isolé : l’exemple de Mata Verde
Mata Verde Bonita est un village situé à environ 150 km de Rio de Janeiro. C’est une région boisée à la densité très limitée. Pour une action efficace, il est nécessaire de créer ce que Natalia Scarabotto appelle un « corridor de lumière » pour permettre aux habitants d’avoir de l’éclairage sur la route principale qui mène aux nouvelles installations.
En effet, de nouvelles familles originaires d’Argentine sont arrivées dans le village et l’agrandissement du village nécessite de nouveaux éclairages publics. Le village abrite une communauté Tupi Guarani, des amérindiens autochtones, dont la majorité ne parle pas portugais. Cela rend l’opération encore plus importante selon Natalia.
Fidèle à l’action de Litro de Luz et répondant à la demande du leader local, Cacica Jurema, notre objectif était d’installer un éclairage solaire durable, gratuit et de haute qualité au village indigène guarani de Mata Verde Bonita, afin de promouvoir la sécurité, l'autonomie et l'amélioration de la qualité de vie des familles bénéficiaires.
Une journée de mobilisation collective :
Une action comme celle-ci ne s’improvise pas et le planning est bien chargé comme le rappelle Natalia.
Tout au long de la journée, les volontaires de Litro de Luz et les employés de Nexans ont assemblé et installé des lampadaires et des lanternes solaires. Répartis en équipes, ils ont participé à toutes les étapes du processus : du creusage des trous, jusqu’à l'assemblage final et à l'installation des poteaux. En amont de cette journée, les bénévoles de Nexans ont participé à un atelier d'entreprise pour apprendre à assembler les lampadaires et les lanternes solaires, afin de les préparer et de faciliter le travail en commun avec la communauté.
Les salariés Nexans se sont répartis les tâches selon les besoins et leurs compétences comme l’explique Rodrigo Lacerda : L’équipe dans laquelle je me trouvais était en charge de creuser les emplacements pour les lampadaires. Nous avons également eu l’occasion de discuter avec les membres de la communauté et si certains étaient sceptiques au début, ils étaient tous ravis à l’issue de la journée. Vitoria Lima s’est concentrée sur la partie maintenance, indique-t-elle: J’ai été mandatée pour vérifier les installations effectuées lors d’une précédente action de Litro de Luz en 2019.Par exemple, j’ai remplacé des batteries. J’ai même escaladé certains lampadaires, en toute sécurité bien sur !
Plus de lumières pour plus de solidarité :
La mission de Litro de Luz est parfaitement en résonance avec celle de la Fondation Nexans. L’association agit en amont auprès de la population afin de créer du lien avec les bénéficiaires de chaque projet et surtout leur permettre d’évoluer en toute autonomie à l’issue de l’installation. Mata Verde Bonita ne déroge pas à la règle, comme l’indique Natalia.
Les leaders de la communauté se sont engagés dans le projet, certains ont participé à traduire la signalétique des panneaux du Portugais vers le Guarani afin de faciliter la compréhension pour tous. D’autre part, 4 jeunes du village , Juscelino, Nelson, Osvaldo et Fabiano se sont formés à travers un programme d’Ambassadeur pour pouvoir construire et assurer la maintenance des lanternes et des lampadaires. Ce travail global permet à notre action d’être efficace sur du long terme.
Les bénéficiaires des projets de Litro de Luz gagnent en confort de vie. L’éclairage apporte un sentiment de sécurité accru et surtout davantage d’autonomie même de nuit. Et évidemment, l’électricité permet un meilleur accès à l’éducation et aux opportunités économiques.
lampadaires solaires installés dans une nouvelle zone d’habitation
lanternes solaires distribuées aux familles
Date du dernier passage de Litro de Luz dans le village
Un formidable succès pour Litro de Luz, la Fondation Nexans et Nexans Brésil.
Ces journées sont essentielles pour les bénévoles de Nexans Brésil mais également pour les membres de Litro de Luz. La participation des bénévoles de Nexans est cruciale pour la réussite de notre action, explique Natalia Ils représentent quand même près de la moitié des personnes impliquées. Ils ont montré un fort engagement et beaucoup d’enthousiasme à toutes les étapes du projets, tant sur les aspects techniques que logistiques.
Un sentiment partagé par nos deux bénévoles. J’ai déjà eu l’occasion de me porter volontaire pour des actions comme celle-ci dont deux fois avec Litro de Luz, rappelle Rodrigo Ce sont à chaque fois des journées différentes et gratifiantes. Je recommencerai dès que je le pourrai
La première expérience de bénévolat de Vitoria lui a également beaucoup plu. C’est une expérience unique qui permet à la fois d’apprendre, de s’ouvrir sur une nouvelle culture et de travailler dur pour aider des personnes qui en ont besoin, confirme t-elle. Si l’occasion se présente, je me porterai à nouveau volontaire.
Démocratiser l’engagement y compris en entreprise
Ces journées incarnent aussi l’impact essentiel de Nexans à travers le monde. Le soutien de la Fondation est fondamental pour la poursuite et l’expansion de nos activités, confirme Natalia. Nos différents projets en commun ont apporté des améliorations significatives dans les communautés concernées comme Bongaba en 2023. Là-bas, la première promotion de notre programme de formation en installation de panneaux solaires vient d’être diplômée. Le dévouement des salariés, associée à l’aide de la Fondation renforce notre mission de démocratiser l’accès à une énergie durable et de haute qualité de notre pays. Alors, merci à la Fondation Nexans et à tous les bénévoles.