Journée mondiale du Bénévolat et du volontariat : nos bénévoles ont du talent !
5 déc. 2024
Au Brésil, bénévoles de Litro de Luz et Nexans installent des lampadaires
L‘adage « l’union fait la force » pourrait bien résumer l’esprit de la Journée mondiale du Bénévolat et du Volontariat célébrée ce 5 décembre.
C’est l’occasion de rendre hommage aux nombreux bénévoles qui participent à nos projets d’entraide à travers le monde. Sans leur dévouement, il n’y aurait pas de solidarité et aucun projet ne pourrait voir le jour. Grâce à leur engagement, nous parvenons à faire la différence. Chez Nexans, nous sommes convaincus qu’un avenir plus durable et un mieux-être pour toutes les communautés ne pourront se réaliser qu’avec l’aide des bénévoles .
C’est pourquoi, nous sommes fiers de mettre en avant trois projets à fort impact où l’implication de nos volontaires a favorisé leur succès. Ces initiatives démontrent comment la solidarité et le dévouement peuvent transformer des vies et apporter une aide concrète à ceux qui en ont besoin.
Au Chili, la lumière au bout du tunnel
En 2024, la Fondation Nexans s’est associée à l’ONG TECHO Chile pour apporter de l’aide aux familles touchées par les incendies dévastateurs dans la région de Valparaiso. Des milliers de personnes ont été contraintes de fuir et d’abandonner leurs foyers.
Dans ce contexte, les volontaires de Madeco by Nexans ont uni leurs forces afin de participer à la reconstruction des quartiers de « Mirador de Forestal » et « Vista Las Palmas ». Grâce à l’installation de nouveaux éclairages solaires, 124 familles bénéficient désormais d’un éclairage de qualité, apportant ainsi un sentiment de sécurité qu’ils ignoraient jusqu’alors. Cette réussite incarne l’alliance entre engagement humain et technologie innovante.
De l’ombre à la lumière, Luz al Barrio éclaire Lima
A Lima, la capitale du Pérou, la Fondation Nexans et TECHO se sont également associés pour soutenir les habitants à travers un projet intitulé « Luz al Barrio ». Pour lutter contre la criminalité et limiter le sentiment d’insécurité, ce ne sont pas moins de 40 bénévoles, qui se sont mobilisés pour installer des lampadaires alimentés par énergie solaire. Au total, cette initiative a permis l’installation de 60 lampadaires dans trois quartiers ciblés. John Chacon, Responsable Commercial chez Nexans, a participé à cette action : « C’était important pour moi d’apporter mon expérience au projet Luz al Barrio. Grâce au travail et à l’engagement de tous les bénévoles, les habitants des quartiers concernés par les installations seront davantage en sécurité. »
Ce dispositif a des impacts significatifs. Non seulement il apporte un éclairage fiable, qui renforce le sentiment de sécurité, mais il promeut également l'utilisation d'une énergie renouvelable et durable. Dans cette région ensoleillée, l'énergie solaire garantit une solution performante et pérenne.
Déployé initialement en 2023, le projet a été renouvelé cette année avec la participation de 20 nouveaux bénévoles, témoignant de son succès et de son utilité pour les communautés locales.
Litro de Luz met l’éclairage en bouteille au Brésil
Au Brésil, et particulièrement dans la forêt amazonienne, l’accès à un éclairage public de qualité reste un défi. C’est pourquoi l’ONG Litro de Luz s’engage auprès de nombreuses communautés pour pallier ce manque, fournir une énergie durable et contribuer à leur autonomie.
Grâce à la collaboration entre la Fondation Nexans et de Litro de Luz, la communauté de Bongaba bénéficie désormais d’un éclairage efficace et durable. En 2023, ce ne sont pas moins de 20 employés de Nexans Brésil qui se sont rendus à Bongaba pour installer une trentaine de lampadaires alimentés par l’énergie solaire. Ces bénévoles ont été présents aux différentes étapes du projet : de la construction à la peinture, en passant par l’installation et à la formation sur l’utilisation des batteries. La particularité de ces lampadaires réside notamment dans l’utilisation ingénieuse de bouteilles en plastique recyclées pour protéger les ampoules utilisées, offrant ainsi une solution écologique tout en valorisant les déchets.
En marge de l’installation, toute la journée les bénévoles ont également passé du temps à jouer et intéragir avec les enfants de la communauté. Ticciana Barreto, PCP Analyst chez Nexans, était l’une des personnes présentes ce jour-là et garde un excellent souvenir de son expérience : « C’était une journée spéciale à tout point de vue et une expérience qui m’a fait grandir ».
Pour en savoir plus sur ce projet :
Bénévolat : au cœur du réacteur
Toutes ces initiatives témoignent de l’impact déterminant du bénévolat dans la réussite de ces projets. Chez Nexans, nos bénévoles ne se contentent pas de participer : ils sont des catalyseurs d’espoir et d’inclusion sociale. Leurs actions illuminent un monde en transformation, résilient et porteur d’un avenir positif pour toutes les communautés qu’ils soutiennent.
A l’occasion de la journée internationale du Volontariat et du Bénévolat, nous tenons à saluer toutes celles et ceux qui, à leur échelle, contribuent à construire un monde meilleur : du Ghana à la Turquie, de la Colombie au Liban. Ensemble grâce à nos efforts collectifs, nous pouvons léguer un héritage porteur de sens.