Illuminer l'avenir des enfants : L'énergie solaire à l'Hôpital de Kara, au Togo
22 nov. 2024
Vue aérienne de l'Hôpital Mère et Enfants (HME) à Kara, Togo.
En cette Journée mondiale de l'enfant, la Fondation Nexans célèbre une étape importante dans le domaine des soins de santé durables et son impact sur le développement de l'enfance. Grâce à un projet d'énergie solaire transformateur, l'Hôpital Mère et Enfants (HME) de Kara, au Togo, fournit désormais des services de santé ininterrompus à plus de 10 000 enfants et mères chaque année. Cette initiative garantit à chaque enfant un meilleur départ dans la vie, soutenu par un environnement plus sûr et plus sain pour grandir et s'épanouir.
Éclairer la voie pour de nouveaux départs
Les premières années de la vie d'un enfant sont essentielles à sa croissance et à son développement. Des soins de santé fiables sont essentiels pour leur assurer le meilleur départ possible, surtout dans leurs premiers jours et semaines de vie. À l'HME de Kara, une énergie propre et durable alimente désormais les échographies pour les soins prénatals et l'équipement chirurgical pour des procédures vitales comme les césariennes. Ces améliorations signifient moins de retards, moins de risques et de meilleurs résultats pour les enfants et leurs familles.
De plus, la réduction des pannes de courant a créé un environnement moins stressant pour le personnel de santé, leur permettant de se concentrer pleinement sur la fourniture de soins de haute qualité. Cela profite directement aux enfants en améliorant les conditions dans lesquelles ils naissent, sont traités et nourris dans leurs premiers moments de vie.
“ Grâce au financement de la Fondation Nexans, l'énergie solaire à l'Hôpital Mère et Enfant de Kara a apporté une amélioration significative dans les dépenses liées aux charge d'électricité dans une proportion de gain mensuel de 30% en moyenne. Par ailleurs, l'énergie solaire permet d'assurer la continuité des services dans le bloc de la maternité et de la chirurgie gynécologique en cas de coupure de l'électricité fournie par la compagnie nationale. ”
ALI ZATCHI Boznambo
Manager de SOS Villages d'Enfants Kara, TogoL'énergie solaire : une solution durable pour les soins pédiatriques
L'installation solaire comprend 72 panneaux d'une capacité de 32 400 Wc et un système de batteries assurant une alimentation énergétique continue, même pendant la nuit. Cette mise à niveau a réduit la dépendance de l'hôpital à l'électricité publique de 71 % et réduit les coûts énergétiques de 30 %. Les économies financières sont réinvesties dans des fournitures et des services médicaux, améliorant directement les soins fournis aux enfants.
L’environnement durable fait également partie de l'équation. En remplaçant les générateurs diesel polluants, le projet contribue à une planète plus saine, garantissant aux enfants de grandir dans un monde plus propre et plus durable. Bien que les réductions de CO2 seront mesurées au fil du temps, l'hôpital a déjà constaté des améliorations significatives de son empreinte écologique.
Unir les forces pour des soins de qualité
Ce projet témoigne de la puissance des partenariats et d'une vision commune pour des enfants plus brillants. Cofinancée par la Fondation Nexans et SOS Villages d'Enfants, avec le soutien technique d'Africaine Des Travaux et Fournitures (ADTF) et d'E.P. Engineering SARL, l'initiative a porté l'autonomie énergétique de l'hôpital à 56 %. À l'avenir, l'objectif est d'atteindre 70 % d'ici à 2030, avec des plans d'extension de l'énergie solaire à d'autres unités hospitalières, renforçant ainsi sa capacité à servir la communauté.
Cette collaboration va au-delà de la simple fourniture d'électricité. Elle permet aux professionnels de la santé de fournir des soins cohérents et de haute qualité, jetant les bases d'une enfance en bonne santé. Des soins prénatals aux traitements d'urgence, cette initiative garantit aux enfants de recevoir l'attention dont ils ont besoin pour devenir des adultes en bonne santé et prospères.
Un avenir radieux pour chaque enfant
En cette Journée mondiale de l'enfant, nous sommes rappelés que chaque enfant mérite le meilleur départ possible dans la vie. Le projet d'énergie solaire de l'HME de Kara incarne cette conviction, créant un effet d'entraînement qui touche tous les aspects du développement de l'enfance, des naissances sans risque aux interventions médicales précoces.
La Fondation Nexans est fière de faire partie de ce voyage, éclairant la voie pour que les enfants et leurs familles puissent profiter d'un avenir plus brillant et plus sain. Ensemble, continuons à bâtir un monde où aucun enfant n'est laissé dans l'obscurité.