A vos agendas : en 2025, la fondation Nexans lancera son 13ème appel à projets !
30 nov. 2024
La Fondation Nexans est fière d'annoncer son 13ème appel à projets, qui s'adresse aux ONG et aux organisations à but non lucratif du monde entier. L’ouverture du formulaire de candidature se fera le 15 janvier 2025 !
Nous recherchons des projets à fort impact qui peuvent répondre à l’un ou plusieurs de critères suivants :
- Permettre l’accès à l'électricité aux populations non desservies.
- Eduquer et autonomiser les populations par le biais du partage des connaissances.
- Soutenir des initiatives environnementales en lien avec les efforts d’électrification.
Au-delà d’un appel à projet, c’est l’occasion d’initier un mouvement plus global afin d’offrir un avenir plus durable et électrifié au plus grand nombre !
Depuis plus de 10 ans, les témoignages de nos partenaires attestent de l’impact réel, des actions soutenues par la Fondation Nexans.
« En 2024, pour la troisième année consécutive, nous avons renouvelé notre partenariat avec la Fondation Nexans, et nous en sommes reconnaissants. Ils nous ont aidé en subventionnant deux centrales solaires PV pour notre projet d’équipements de centres médicaux à énergie résiliente au Pérou, et financeront un troisième l’année prochaine. Collaborer avec la Fondation Nexans est un véritable plaisir. Qu’il s’agisse des équipes basées en France ou de l’équipe d’Indeco by Nexans ici au Pérou, nous avons toujours trouvé des interlocuteurs à l’écoute, engagés et prêts à surmonter les défis qui peuvent surgir au cours d’un projet. Leur enthousiasme et leur volonté de faire une différence tangible pour les communautés que nous soutenons transparaissent à chaque interaction. C’est un honneur d’avoir un tel partenaire à long terme. Ce type de collaboration permet à des ONG comme la nôtre d’avoir un impact durable à travers le monde. »
Andres Bustamente – cofondateur et directeur des énergies renouvelables chez EcoSwell.
« En 2023, le séisme dévastateur qui a frappé le Maroc a détruit de nombreuses vies. Pourtant grâce à l’aide de la Fondation Nexans, les enfants du Douar Shemsy vont grandir dans la lumière. C’est notre union qui permet de leur offrir ce qu’ils avaient perdu. L’AMESIP et la Fondation Nexans ont fait le choix de la protection et de l’accompagnement pour permettre à ces enfants de devenir les citoyens éclairés de demain. Cette œuvre collective prouve que lorsque les volontés convergent, rien n’est impossible. Merci à la Fondation Nexans d’avoir éclairé le chemin de ces orphelins d’Al Haouz. »
Touraya Bouabid -présidente de l’AMESIP
Préparez vos dossiers et rendez-vous le 15 janvier 2025!