De futurs innovateurs éclairés : Le projet 'Fun Electricity' et l'éveil à la science
24 oct. 2024
"Fun Electricity" en classe
Dans le cadre de son engagement continu en faveur de l'éducation, la Fondation Nexans a soutenu de nombreuses initiatives visant à autonomiser les jeunes esprits. L'une de ces initiatives est le « Fun Electricity Project », développé par la Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV). Ce projet innovant, conçu pour les enfants de 8 à 14 ans, a combiné des outils interactifs, des jeux et des applications réelles pour rendre l'apprentissage de l'électricité à la fois amusant et accessible. Grâce à son soutien, la Fondation Nexans a permis à ce projet d'atteindre des milliers d'enfants, réduisant l'écart entre les concepts scientifiques complexes et la compréhension quotidienne, et poursuivant sa mission de favoriser le développement éducatif dans le monde entier.
Un programme ciblé et efficace
Le « Fun Electricity Project » a été mis en œuvre sur une période de neuf mois, de juin 2021 à février 2022. Pendant cette période, TEGV a développé une plateforme en ligne complète proposant un large éventail de ressources éducatives, notamment des expériences, des vidéos, des animations, des simulations et des jeux. Ces ressources ont été conçues pour enseigner aux enfants l'électricité, les circuits électriques et l'utilisation sûre de l'électricité en turc et en anglais.
À partir de décembre 2021, le site Web est devenu accessible à tous, avec pour objectif d'engager 3 500 personnes, notamment des enfants, des parents et des enseignants. La plateforme n'était pas seulement un outil éducatif ; elle est devenue une ressource communautaire visant à favoriser une meilleure compréhension de l'énergie électrique et à promouvoir une utilisation sûre et efficace de l'électricité.
Apprentissage interactif : le cœur du Fun Electricity Project
TEGV a conçu le contenu du projet pour que les enfants puissent saisir les bases de l'énergie électrique qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne. En interagissant avec des modules interactifs comme le « Magnet Explorator », le « Static Explorator » et le « Electric Circuit Explorator », les enfants ont appris à utiliser l'énergie électrique efficacement et consciemment. Les jeux éducatifs, tels que « My Very Attractive Magnet » et « Light Up My House », ont renforcé ces leçons en rendant l'apprentissage agréable.
De plus, le projet a mis l'accent sur la sécurité. Les enfants ont appris à reconnaître et à éviter les dangers tels que jouer près des véhicules, manipuler des câbles ouverts ou insérer des objets métalliques dans des prises de courant. Cette attention portée à la sécurité a permis aux enfants non seulement de comprendre le fonctionnement de l'électricité, mais aussi de se protéger des dangers potentiels.
Une plateforme soutenue par un soutien mondial
Le succès du projet a été rendu possible grâce au soutien de la Fondation Nexans, dont le soutien a été essentiel pour donner vie à cette initiative. Ce partenariat souligne l'engagement de la fondation en faveur de l'avancement de l'éducation et sa reconnaissance de l'importance d'un engagement précoce dans les sciences et la technologie.
Alors que le monde continue d'évoluer, la nécessité d'outils éducatifs innovants comme le "Fun Electricity Project" devient de plus en plus évidente. En rendant la science accessible et agréable, TEGV a jeté les bases d'un avenir où les enfants ne sont pas seulement des consommateurs de technologie, mais des créateurs et des innovateurs. Soutenue par la Fondation Nexans, cette initiative constitue un exemple brillant de la manière dont des programmes éducatifs ciblés peuvent inspirer la prochaine génération de penseurs et de résolveurs de problèmes.