Fondation
Jirogasy, AccesMad et la Fondation Nexans s'associent pour la formation scientifique des jeunes Malgaches
5 août 2019
La start-up malgache Jirogasy et l’association AccesMad vont installer cet été des ordinateurs fonctionnant à l’énergie solaire dans des lycées de la Grande Île afin de favoriser l’enseignement scientifique.
Projet Tara-Masoandro : la société civile se mobilise pour l’enseignement scientifique des élèves malgaches
Alors que Madagascar est classé parmi les 5 pays les plus pauvres de la planète et que le pays a plus que jamais besoin de travailleurs qualifiés, Jirogasy et AccesMad ont décidé de lancer le « Projet Tara-Masoandro » qui installera 24 ordinateurs dans 3 lycées et un centre de formation professionnel de la Grande Île. Au total, ce sont 1 680 élèves et 24 enseignants (au minimum) qui pourront se former grâce à l’installation de ces équipements.
Ce projet, soutenu par le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Technique et Professionnelle, sera déployé dans les lycées des villes suivantes : Sainte-Marie (Région Analanjirofo) ; Ampanotokana (Région Analamanga) ; Belo / Tsiribihina (Région Menabe) ; Firavahana (Région Bongolava).
Jirogasy assurera la partie technique de cet ambitieux projet. Les ordinateurs au centre du dispositif seront alimentés par des panneaux photovoltaïques. Là où les équipements actuels ne fonctionnent que 3 à 4 heures par jour, la solution de la start-up malgache, dont les kits solaires sont 100 % vita malagasy, permet une autonomie de 8 heures qui offre des conditions de travail optimales.
AccesMad, avec ce projet, mettra à disposition sa médiathèque EducMad qui héberge plus de 5000 documents pédagogiques numériques, comportant des illustrations, des animations ou des exemples de travaux pratiques. Ces documents formeront les élèves et les enseignants dans les domaines scientifiques afin que ces derniers puissent offrir à Madagascar les compétences dont elle manque tant. Un « MOOC photovoltaïque », réalisé par l’association L’Énergie d’Apprendre, sera également développé pour sensibiliser les participants aux énergies renouvelables et à la maintenance des matériels solaires.
La Fondation Nexans apporte, pour sa part, son soutien financier au projet avec un généreux don de 20 000 euros. Cet engagement s’inscrit dans la démarche de la Fondation visant à faciliter l’accès à l’énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Fonds de Dotation Valorem – Watt4Change, apporte également un soutien financier à hauteur de 4.900 euros.
Pour Julian Beck, responsable chez d’AccesMad, « ce projet est une étape supplémentaire et innovante pour soutenir le développement de l’enseignement scientifique à Madagascar, avec des technologies adaptées aux contraintes géographiques et énergétiques du pays ». Yann Kasay, fondateur de Jirogasy souligne pour sa part « le rôle social des énergies renouvelables et notamment de l’énergie solaire qui constitue une opportunité pour la croissance de Madagascar ».