- À propos
-
Projets
- Projets
-
Projets en Afrique
- Présentation
- Connecter les filles hors réseau à l'énergie
- Projet d’électrification du centre de soins de Katiola
- Installation de systèmes photovoltaïques et création d'un MOOC de formation
- Amélioration des conditions de travail des femmes au Sénégal
- Raccordement des centres hospitaliers de Beni
- Women Solar Academy
- Acteurs
- L'énergie solaire au service de la santé en Côte d'Ivoire
- Entrepreneuriat Rural autour des Usages Productifs Innovants de l’Electricité
-
Projets en Amérique Latine
- Présentation
- Fournir l'accès à l'énergie solaire pour des familles ne disposant pas d'électricité
- Permettre aux communautés rurales d'accéder à un système électrique à basse tension
- Installation de panneaux solaires pour les centres médicaux résilients
- Installation de lampadaires solaires à Bongaba
- Luz al Barrio
- Electrical Kits for houses
- Building safe community places
- Projet multirégional
- Partenaires
- Actualités
- Appel à Projets
- Contactez-nous
Solar
Un saut dans le temps : une histoire d’impact dans la communauté de Bongaba
21 janv. 2026
Installation de panneaux solaires à Bongaba
En 2023, Litro de Luz, avec le soutien de la Fondation Nexans, s’est rendu dans la communauté de Bongaba afin d’installer des lampadaires solaires et d’aider les habitants à améliorer leurs conditions de vie. Deux ans plus tard, l’ONG est retournée sur place pour observer ce qui avait changé et vérifier si ce travail commun avait réellement fait la différence sur le terrain.
Qu’est-ce qui rend la Fondation Nexans efficace ? L’impact. Tout repose sur le changement que nous apportons à la société. Lorsqu’une fondation choisit de soutenir un projet, celui-ci doit transformer concrètement la vie des personnes concernées. L’histoire de la communauté de Bongaba en est l’illustration.
Lorsque la nuit tombait sur Bongaba en 2023, l’obscurité était omniprésente. Insécurité, mobilité réduite, vies immobilisées. Les rues secondaires disparaissaient après le coucher du soleil, les habitants dépendaient de lampes improvisées, et des gestes simples comme rentrer de l’école ou rendre visite à des voisins devenaient risqués. Deux ans plus tard, l’histoire de Bongaba ne se définit plus par ce qui lui manquait.
Bongaba est désormais le reflet d’une action collective, d’un leadership communautaire fort et de solutions efficaces rendues possibles par un engagement commun.
Entre 2023 et 2025, Bongaba, une communauté quilombola située à Magé (RJ) et comptant environ 120 familles, a connu une transformation profonde dans la manière dont ses habitants vivent, se déplacent et ressentent leur environnement la nuit. Le changement a débuté avec une intervention ciblée de Litro de Luz Brasil, en partenariat avec la Fondation Nexans et Nexans Brasil, avant de s’inscrire dans une amélioration structurelle plus large avec l’arrivée de l’éclairage public. Ce qui souligne à la fois l’impact et l’efficacité de l’action initiale.
Éclairer là où le besoin était le plus urgent
Les origines du projet remontent à juin 2022, lorsque Bongaba a été identifiée comme une zone de forte vulnérabilité au sein de la zone d’influence de Nexans. À l’époque, seule la rue principale disposait d’un éclairage public. La majorité des rues secondaires étaient plongées dans l’obscurité totale, et de nombreux foyers dépendaient de raccordements intérieurs irréguliers ou dangereux. Après une évaluation technique confirmant la faisabilité du projet, 30 lampadaires solaires ont été installés le 29 avril 2023, précisément dans les zones sans électricité, en donnant la priorité aux familles les plus exposées aux risques.
L’impact a été immédiat. Plus de 368 personnes ont bénéficié directement d’un éclairage propre et renouvelable, dont les effets allaient bien au-delà de la simple illumination. En 2023, les habitants décrivaient l’intervention comme un véritable tournant dans leur vie. « Cela a beaucoup changé notre quotidien, nous pouvons faire plus de choses, les enfants jouent dehors et nous nous sentons plus sereins. C’est très bien », témoignait un résident. Un autre ajoutait simplement : « Ce que vous avez fait ici est gratifiant, il n’y a pas de mots pour le décrire. »
Ces premiers témoignages n’étaient pas de simples réactions émotionnelles isolées : ils annonçaient des changements sociaux mesurables.
Quand la vie reprend après la tombée de la nuit
En 2023, la perception de la qualité de l’éclairage à Bongaba était massivement négative. Plus de 65 % des habitants qualifiaient l’éclairage de « Très mauvais », tandis que le reste le jugeait « Mauvais ». La même année, près de 60 % des répondants déclaraient ne pas se sentir en sécurité dans la communauté la nuit, et la moitié considérait les déplacements nocturnes comme particulièrement risqués.
En 2025, ces chiffres ont connu une évolution spectaculaire.
La proportion d’habitants se déclarant en sécurité ou très en sécurité est passée de 40,7 % à 73,3 %, soit une augmentation de 32,6 % du sentiment de sécurité. Dans le même temps, le sentiment d’insécurité a fortement reculé, passant de 59,4 % à 26,7 %. Plus révélateur encore, la perception du risque lié aux déplacements nocturnes a chuté de 50 % à seulement 13,3 %.
Pour les habitants, ces statistiques se sont traduites par une liberté concrète retrouvée. « Je rentre de l’université à 23 heures et maintenant je me sens en sécurité », confiait un résident, illustrant comment l’éclairage a élargi les possibilités éducatives et professionnelles. D’autres ont souligné le retour de pratiques sociales simples comme rendre visite à des voisins, s’asseoir dehors, laisser les enfants jouer. Autant d'activités autrefois limitées par l’obscurité.
perception du risque lié aux déplacements nocturnes en 2025
habitants se déclarant en sécurité ou très en sécurité en 2025
D’une solution temporaire à un changement structurel
L’un des indicateurs les plus révélateurs de l’efficacité du projet réside dans ce qui s’est produit par la suite.
En avril 2025, lorsque Litro de Luz Brasil est retourné à Bongaba pour mesurer l’impact et accompagner la maintenance des installations, la communauté avait commencé à bénéficier de l’éclairage public officiel fourni par l’État. Les données collectées à ce moment-là indiquaient que 93,3 % des foyers étaient désormais desservis par des lampadaires publics alimentés par générateur, tandis que seulement 6,7 % dépendaient encore des installations de Litro de Luz. La perception de la qualité de l’éclairage avait également évolué de manière décisive : 80 % des habitants qualifiaient l’éclairage de « Bon » et 6,7 % de « Très bon ».
Loin de rendre le projet initial obsolète, cette transition en a confirmé la pertinence. Les lampadaires solaires ont comblé un vide critique, démontré la faisabilité des solutions et renforcé la visibilité ainsi que la capacité de plaidoyer de la communauté. Ce qui a contribué à l’arrivée d’infrastructures publiques permanentes.
Comme le soulignait un résident en 2025 : « Je préfère le lampadaire de Litro à celui de la mairie, parce qu’il fonctionne vraiment et qu’il est gratuit. » Un autre exprimait des sentiments partagés face à la fin du projet : « C’est triste que le projet se termine, mais je suis très reconnaissant. »
L’autonomie communautaire au cœur du projet
Un facteur clé de la durabilité du projet a été la formation de sept Ambassadeurs locaux : cinq femmes et deux hommes chargés de la maintenance de base et de la mobilisation communautaire. Cette approche a permis de s’assurer que la technologie ne reste pas une solution externe, mais qu’elle s’intègre aux savoirs locaux et au leadership communautaire.
Lorsque l’éclairage public est finalement arrivé, ce sont les Ambassadeurs eux-mêmes qui ont informé Litro de Luz Brasil que les lampadaires solaires pouvaient être démontés et réutilisés ailleurs. Le processus de démontage a été mené de manière collaborative, avec une coordination entre les équipes locales de Rio de Janeiro et l’organisation nationale, renforçant un modèle fondé sur l’autonomie, l’efficacité et une utilisation responsable des ressources.
Les mêmes équipements peuvent désormais apporter de la lumière à d’autres communautés encore plongées dans l’obscurité.
“ Que la lumière continue de se répandre ”
résident de BongabaLa lumière comme catalyseur de développement
Au-delà de la sécurité, l’éclairage a profondément modifié la manière dont les habitants de Bongaba utilisent leur temps et leurs espaces. En 2025, les usages les plus fréquemment cités de l’éclairage nocturne étaient les déplacements dans la communauté (14 %), le sentiment de sécurité (13 %), la préparation et la prise des repas (11 %), ainsi que les visites à la famille et aux amis (11 %). Les études (9 %), les loisirs (10 %) et le travail (7 %) figuraient également parmi les usages majeurs, démontrant comment l’accès à la lumière soutient l’éducation, la génération de revenus et la cohésion sociale.
Ces résultats confirment ce que les habitants exprimaient déjà en 2023 : « J’ai aimé l’initiative, elle aura un impact positif sur la vie communautaire et me rendra plus actif la nuit, en apportant plus de sécurité. »
Un modèle qui fonctionne
L’expérience de Bongaba illustre comment une technologie sociale ciblée et bien mise en œuvre peut produire des résultats qui perdurent au-delà de l’intervention elle-même. En donnant la priorité aux zones les plus vulnérables, en investissant dans le leadership local et en assurant un suivi rigoureux grâce à la mesure d’impact, Litro de Luz Brasil a démontré que l’efficacité de l’action sociale ne repose pas sur la permanence, mais sur la pertinence, le bon timing et l’autonomisation.
Aujourd’hui, alors que les rues de Bongaba restent éclairées, le véritable héritage du projet ne se limite pas à des nuits plus lumineuses, mais à une communauté qui parcourt ces rues avec confiance. Ou, comme l’a résumé simplement un habitant : « Que la lumière continue de se répandre. »