Fondation Nexans - Appel à projet 2025, un contexte particulier
17 avr. 2025
Femme maraîchère nettoyant les panneaux solaires à Casamance, Sénégal
Les ONG du monde entier font face à une conjoncture complexe marquée par des défis croissants tels que l'instabilité politique, les crises humanitaires, les restrictions gouvernementales et des pressions financières particulièrement importantes. Ceci s’est traduit avec un intérêt accru pour l’appel à projet annuel de la Fondation Nexans qui s’est récemment terminé.
La fin du mois de mars 2025 a été marquée par la clôture de l’appel à projets de la Fondation Nexans. Un temps fort de notre année qui prouve, si besoin était, que l’intérêt pour son action n’a jamais été aussi important.
« Sur notre plateforme dédiée, nous avons reçu plus de 330 demandes, parmi lesquelles 116 projets ont été officiellement déposés. En outre, de nombreuses organisations ont pris contact avec nous pour obtenir des informations supplémentaires sur la procédure et les modalités de l'appel à projets » remarque Mary Malone, déléguée générale de la Fondation.
Ces demandes de renseignements et la hausse globale des dépôts de dossiers reflètent la réalité des associations et le grand besoin de solidarité nécessaire. Dans ce contexte, l’activité de la Fondation Nexans est encore plus cruciale.
“ Toutes les associations qui nous ont sollicité partagent des défis communs, notamment des difficultés accrues à financer leurs projets, quel que soit leur domaine d'intervention. Notre travail et notre appel à projets est crucial pour ces ONGs et pour les personnes qu’ils aident. ”
Mary Malone
Délégué Général de la Fondation NexansL’Afrique, territoire principal des projets soumis
Les 116 projets présentés se répartissent à travers 28 pays sur la planète. Cette année encore, l’Afrique est le continent le plus représenté. Un résultat qui s'explique car l’Afrique manque encore cruellement d’une énergie fiable.
600 Millions de personnes manquent d’un accès à l’électricité en Afrique
La moitié de la population du continent (source Banque Africaine de développement)
Au total, presque une centaine de nouvelles associations ont soumis leur projet. La preuve de l'impact de la Fondation auprès des associations et des organisations non gouvernementales.
projets officiellement déposes
pays concernés à travers le monde
de nouvelles associations
Pourquoi la Fondation Nexans est essentielle
Avec le resserrement des canaux de financement traditionnels, la Fondation Nexans apporte un soutien financier essentiel aux ONG œuvrant dans les domaines de l’accès à l’énergie, de l’électrification et du développement communautaire. La Fondation ne se contente pas de financer des projets : elle sensibilise également à l’importance de l’énergie durable comme levier de développement social et économique.
Alors que les défis mondiaux s’intensifient, la Fondation Nexans reste pleinement engagée à soutenir des projets à fort impact, là où les besoins sont les plus urgents — en particulier dans des régions peu desservies comme l’Afrique subsaharienne.