Fondation
Énergie & Égalité : Comment la Fondation Nexans transforme le quotidien des femmes à travers le monde
7 mars 2026
En accompagnant des parcours de vie différents, la Fondation Nexans agit pour toutes
Marcher la nuit en sécurité, apprendre un métier, gagner sa vie dignement. Autant de droits fondamentaux dont certaines femmes sont encore privées dans plusieurs régions du monde. En Afrique subsaharienne, en Amérique du Sud, la Fondation Nexans agit en faveur de toutes les femmes. L’égalité de genre est un pilier, droits, justice et action en sont les bases.
Depuis 2013, la Fondation soutient des ONG qui facilitent l’accès à l’éducation, à l’emploi, à l’entrepreneuriat et aux services essentiels comme l’eau et l’électricité. À leurs côtés, elle construit des projets durables, porteurs d’émancipation et de développement économique et social. Droits, justice, action : ces trois mots résonnent profondément avec son action sur le terrain.
Droits : l’éducation et le travail comme leviers d’indépendance
Malgré des progrès dans certains pays, les inégalités entre femmes et hommes restent profondes à l’échelle mondiale — en particulier dans l’accès à l’éducation, aux compétences techniques et à un emploi stable. Ces écarts constituent des obstacles concrets à l’autonomie économique des femmes et à leur pleine participation à la vie sociale et professionnelle.
des personnes illettrées sont des femmes (Source : UNESCO)
des femmes en âge de travailler ont un emploi (Source : UNESCO)
million de femmes sont empêchées de rentrer sur le marché du travail en raison de contraintes familiales (International Labor Organisation)
D’ici 2030, l’objectif international est clair : augmenter significativement le nombre de jeunes et d’adultes disposant de compétences techniques et professionnelles favorisant un travail décent et l’entrepreneuriat.
Alors, comment Nexans peut ajouter sa pierre à l’édifice ? En accompagnant les acteurs sur le terrain.
Aux côtés d’ONG partenaires telles que POSODEV, Techo Colombie, Geres, et Électriciens sans frontières, la Fondation Nexans soutient des initiatives d’électrification et de formation en Amérique latine et en Afrique subsaharienne.
En Côte d’Ivoire, l’exemple de POSODEV est emblématique. En 2024 et 2025, la Fondation a soutenu l’électrification de la Maison d’Animation et d’Appui à l’Autonomisation des Katiolaises (M3AK), ainsi que de sept foyers du village de Katiola.
L’impact est double :
- permettre l’accès à une électricité durable pour des populations défavorisées ;
- améliorer les conditions d’apprentissage des jeunes femmes accueillies.
Plus d’une centaine d’entre elles ont acquis des compétences utiles sur le marché de l’emploi. Awa Touré, 19 ans, en témoigne : « Grâce à la formation en entrepreneuriat que j’ai suivie, j’ai acquis des compétences concrètes en gestion financière. Aujourd’hui, je gère beaucoup mieux les finances de mon activité. »
Toujours en Côte d’Ivoire, le projet MAEVA porté par la Fondem a permis à cinq jeunes femmes de devenir électriciennes, dans un secteur encore très masculin. Irène Simporé raconte :
« La formation m'a permis d'apprendre le métier. Aujourd'hui, c’est grâce à ça que je suis devenue indépendante et une fierté pour ma famille. Je suis capable de faire un devis, l'installation électrique d’un bâtiment et de gérer mon activité. »
Derrière ces parcours, un même constat : l’accès à l’énergie et à la formation ouvre la voie à l’indépendance.
Justice :L’électricité au service de la sécurité.
Peut-on parler de justice sans sécurité ? Pour de nombreuses femmes à travers le monde, la peur limite encore les déplacements, les opportunités et la participation à la vie sociale.
La justice passe aussi par un espace public plus sûr.
En Amérique du Sud, la Fondation Nexans collabore depuis plusieurs années avec TECHO et Litro de Luz pour éclairer des quartiers défavorisés à Bogotá, Cali, Lima ou Rio de Janeiro.
En finançant l’installation de lampadaires solaires dans des zones autrefois plongées dans l’obscurité, la Fondation contribue à transformer le quotidien des habitants. En amont, les ONG mobilisent les communautés, identifient les besoins et accompagnent la mise en œuvre des solutions.
Pour les femmes et les enfants, les effets sont immédiats : davantage de liberté de mouvement, une participation accrue à la vie sociale, et surtout un sentiment de sécurité renforcé.
Une riveraine de Medellín témoigne :
« Maintenant que nous avons ces solutions, notre quotidien change. Grâce aux lumières, il y a plus de sécurité : pour la communauté, pour les femmes et pour les enfants. »
À Cali, Leonora Malez Gamboa, responsable communautaire, observe :
« J’ai constaté un changement immense dans le sentiment de sécurité de la communauté depuis l’installation des luminaires. On m’a même demandé d’en installer davantage après un cas particulièrement grave. Aujourd’hui, en tant que femme, ce que je ressens, c’est de la tranquillité. Les gens peuvent se déplacer, aller à des fêtes, rentrer tard sans craindre de traverser des zones sombres. »
Éclairer, c’est bien plus qu’installer des lampadaires : c’est redonner confiance et liberté.
Action : transformer l’énergie en pouvoir d’agir
Les droits et la justice prennent tout leur sens lorsqu’ils se traduisent en actions concrètes. À travers sa Fondation et ses partenaires, Nexans met son expertise énergétique au service de projets qui transforment directement le quotidien des femmes.
Au Sénégal, le projet EGALES porté par la Fondem en est une illustration forte. Pensé comme un modèle duplicable, il vise à améliorer les conditions de travail des femmes maraîchères en Casamance grâce à un système d’irrigation électrifié, couplé à des formations en gestion et en entrepreneuriat.
Aujourd’hui, 330 femmes bénéficient de meilleures conditions pour cultiver leurs terres. Une production plus régulière signifie des revenus plus stables, une autonomie financière accrue et un rôle renforcé dans l’économie locale.
Fatou Bintou Sané partage son expérience :
« Grâce au projet ÉGALES, j’ai appris beaucoup de choses. J’ai compris l’importance de cultiver. Je nourris ma famille et je vends aussi au marché. Cela me permet d’accéder à un revenu, je ne suis pas obligée d’attendre le retour de mon mari pour lui demander de l’argent. »
En Guinée, en collaboration avec Électriciens sans frontières, la Fondation Nexans a également contribué à améliorer l’accès à l’eau potable et à une électricité plus fiable. En réduisant le temps consacré à l’approvisionnement en eau et en limitant les coupures de courant, ces projets libèrent du temps pour la formation, l’activité économique et l’engagement communautaire.
Au-delà de l’énergie, incarner un levier de transformation sociale
À travers ces initiatives, la Fondation Nexans démontre que l’énergie peut devenir un puissant levier de développement durable.
S’engager pour les droits des femmes, promouvoir la justice, passer à l’action : ces trois axes structurent une vision claire : fournir de l’électricité est un moyen de créer les conditions d’une transformation sociale durable.
Derrière chaque installation électrique, chaque formation, chaque session de sensibilisation, il y a des trajectoires qui évoluent. Des femmes qui gagnent en confiance. Des familles qui se projettent autrement. Une nouvelle génération de filles qui peut envisager un avenir plus libre et plus juste.
Le 8 mars, et chaque jour de l’année, la Fondation Nexans agit pour que les droits deviennent une réalité, que la justice se vive au quotidien et que l’action ouvre la voie à l’égalité.