Deux ans après, une histoire d'électrification au centre médical de Talara
28 nov. 2025
Les équipes se sont réunies pour célébrer la réussite du projet
En 2022, Ecoswell et la Fondation Nexans unissaient leurs forces pour permettre l’installation d’un système électrique alimenté par énergie solaire dans le centre médical de Talara au Pérou. En 2025, Ecoswell et Indeco by Nexans sont retournés sur place pour voir les résultats.
En comparaison avec d’autres régions du monde, l’Amérique du Sud n’est pas le continent le moins bien loti en matière d’accès à l’électricité. La preuve en est, avec 96,2% de personnes couvertes, le Pérou est pourtant le pays le moins bien loti.
Là bas, l’enjeu va au delà de l’accessibilité. L’exemple du centre médical de Talara est très révélateur. Située au Nord du pays, Talara est une grande ville d’environ 100000 habitants où l’électricité est présente, mais les coupures trop récurrentes, comme l’explique le Dr Galan du centre médical de la ville, en 2022.
La ville est souvent touchée par une mauvaise distribution. Nous passons parfois jusqu’à trois jours sans éclairage électrique. Dr Armando Galan, directeur du centre medical de Talara
Là-bas, ces coupures sont particulièrement dangereuses. Comment assurer la chaine du froid et conserver des vaccins si les frigos ne sont plus alimentés ? Comment opérer des patients si les machines s’éteignent ? C’est pour répondre à ces problématiques qu’Ecoswell a sollicité la Fondation Nexans.
Indeco, Fondation Nexans, Ecoswell, unis pour bâtir des centres médicaux résilients
En 2022, l’association a participé à notre appel à projet annuel. L’objectif ? Financer l’installation d’un système électrique fiable alimenté par des panneaux photovoltaïques. Lancé dès la fin d’année 2022 à travers des études de faisabilité, le chantier s’est poursuivi et achevé à la fin d’année 2023.
En complément du financement apporté par la Fondation, Indeco by Nexans s’est également impliqué dans ce chantier. Dons de câbles, mécénat de compétence, soutien aux démarches administratives, l’électrification durable de ce centre médical a été un travail collectif, au-delà de la Fondation Nexans.
Le projet en bref :
Année de sélection du projet par la Fondation Nexans
bénéficiaires potentiels
panneaux solaires installés dans le centre médical
Quel impact pour les résidents ?
Les premières semaines, les bénéficiaires et porteurs du projet étaient déjà très enthousiastes. Les améliorations étaient déjà notables : la chaine du froid, la pharmacie, les urgences, toutes ces activités fonctionnaient sans rupture malgré les conditions compliquées.
En 2025, Ecoswell est revenu sur place pour constater les bénéfices deux ans plus tard. Les résultats sont en vidéo ci-dessous.
Le centre médical de Talara illustre l’ambition de la Fondation Nexans. Des projets, utiles pour le plus grand nombre et durables, tant pour leur respect de l’environnement que pour leur pérennité dans le temps.