La Fondation Nexans et les employés d'Indeco by Nexans illuminent le Centre Médical de Suyo
15 nov. 2024
Vue de l'installation photovoltaïque sur le toit du Centre Médical de Suyo
Dans la communauté rurale de Suyo, située dans la région de Piura au nord du Pérou, les coupures de courant ont longtemps entravé l’accès à des soins de santé fiables. Le Centre Médical de Suyo, qui dessert environ 14 000 personnes, a rencontré des difficultés à maintenir des services essentiels, tels que le stockage de vaccins et les soins d’urgence, en raison d’une électricité peu fiable. Grâce à la collaboration entre la Fondation Nexans, l’ONG EcoSwell et le partenaire Gold Huemura, ainsi qu’à la participation active des employés d’Indeco by Nexans, cette communauté bénéficie désormais d’un centre médical entièrement opérationnel et énergétiquement résilient, inauguré en septembre 2024.
Les pannes de courant : une menace pour les soins de santé essentiels
Depuis sa création en 2010, le Centre Médical de Suyo est un fournisseur de soins de santé essentiel pour les résidents locaux et les communautés équatoriennes voisines, offrant des services tels que les soins d’urgence, les tests de laboratoire et les programmes de promotion de la santé. Cependant, les fréquentes pannes de courant ont créé des défis persistants, mettant en danger des vies et des traitements critiques. Rien qu’en décembre 2022, Suyo a connu 21 pannes de courant, chacune d’une durée moyenne de 28 heures, ce qui signifie que 79 % du mois s’est passé sans électricité fiable.
Ces pannes ont gravement compromis le stockage des vaccins et d’autres médicaments thermosensibles, essentiels à la prévention de maladies telles que la fièvre jaune, le Covid-19 et la tuberculose. Malgré un générateur diesel, les coûts élevés du carburant et les connaissances techniques limitées du personnel le rendaient peu fiable. Le bâtiment était également exposé aux risques de foudre fréquente en raison d’une infrastructure de protection contre la foudre insuffisante.
Les employés d’Indeco by Nexans en action pour les communautés
Ce projet se distingue par l’engagement profond des employés d’Indeco by Nexans, dont le dévouement a transformé une vision en une réalité résiliente. Au-delà du soutien de l’entreprise, le projet reflète le dévouement pratique des membres de l’équipe d’Indeco by Nexans qui ont participé activement à chaque phase, de la planification à l’installation sur site et à l’inauguration.
Les employés d’Indeco by Nexans ont apporté leur expertise en matière de matériaux et de logistique, garantissant que la conception du système répondait aux normes de résilience et de sécurité les plus élevées. Ils ont également coordonné le don et le transport du câblage essentiel, crucial pour la mise en œuvre réussie du projet dans la région éloignée de Suyo.
Pendant l’installation, les employés d’Indeco by Nexans ont travaillé aux côtés des ingénieurs d’EcoSwell, apportant leur expertise technique et leur enthousiasme. Leur implication allait au-delà de l’aspect technique, incarnant un véritable engagement à créer un changement positif et durable pour la communauté de Suyo. Cet engagement des employés, moteur du projet, a non seulement rendu le projet possible, mais a également illustré comment des équipes dévouées peuvent générer un impact social significatif.
Financé par la Fondation Nexans et la NextEnergy Foundation, le projet a apporté un système d’alimentation sans interruption (ASI) de pointe au centre médical. Ce système photovoltaïque de 14,64 kWp, composé de 24 panneaux solaires, 20 batteries et d’une configuration complète de distribution d’énergie, assure désormais une alimentation électrique ininterrompue pour les zones critiques telles que le laboratoire, la pharmacie, le triage et les salles d’urgence.
En plus de l’alimentation de secours, le système solaire réduit la dépendance du centre vis-à-vis du réseau électrique traditionnel, économisant ainsi des coûts énergétiques et contribuant à la durabilité environnementale. Un parafoudre et un puits de terre protègent également le bâtiment, renforçant sa résilience face aux fréquents coups de foudre qui caractérisent la région.
Des soins de santé alimentés par l’énergie solaire
Depuis le début du projet en octobre 2023, des progrès constants ont été réalisés pour préparer le centre à des opérations résilientes et alimentées par l’énergie solaire. Après des évaluations initiales, les employés d’Indeco by Nexans ont apporté leur contribution technique et ont travaillé en étroite collaboration avec EcoSwell et des électriciens certifiés pour finaliser une conception robuste. Avec les câbles donnés en place et l’équipement de haute qualité sécurisé, l’installation du système a été achevée à temps pour l’inauguration prévue en septembre 2024.
L’inauguration officielle du système énergétique résilient du Centre Médical de Suyo a été un moment de célébration pour la communauté et tous les partenaires impliqués. Les autorités locales, les représentants de la Fondation Nexans, les membres de l’équipe d’EcoSwell, les employés d’Indeco by Nexans et les membres de la communauté se sont réunis pour marquer cette réussite, reconnaissant le dévouement et le travail acharné qui ont permis la réalisation de ce projet. La présence des employés d’Indeco by Nexans à l’inauguration a souligné leur rôle actif dans le projet, symbolisant un véritable engagement en faveur de l’autonomisation de la communauté.
Un partenariat pour l’impact : Assurer l’avenir des soins de santé à Suyo
Après l'inauguration, les employés d'Indeco by Nexans ont formé le personnel local à l'exploitation et à la maintenance du nouveau système. Ils ont abordé les protocoles de sécurité, le dépannage de base et les routines de maintenance. Des manuels utilisateurs conviviaux et du matériel de communication ont été fournis pour assurer la durabilité à long terme.
Le projet de résilience énergétique du Centre médical de Suyo est un exemple remarquable de responsabilité sociale des entreprises. Grâce aux efforts collaboratifs de la Fondation Nexans, des employés d'Indeco by Nexans, d'EcoSwell et de Huemura, le centre fonctionne désormais comme un pôle de santé fiable. Ce projet démontre comment l'engagement actif des entreprises, en particulier par l'implication des employés, peut créer un impact social significatif. En autonomisant les communautés et en fournissant des solutions durables, nous pouvons inspirer un changement positif et durable dans les régions défavorisées.