Fondation
Objectifs de développement durable des Nations Unies : Une boussole et des ambitions pour la Fondation Nexans
30 mars 2026
Les ODD sont une boussole pour le développement humain
Adoptés en 2015 par les Nations Unies, les Objectifs de développement durable (ODD) constituent une feuille de route universelle pour répondre aux grands défis de notre temps : pauvreté, inégalités, climat ou accès aux ressources essentielles. Ils visent un objectif commun : construire un monde plus juste, inclusif et durable d’ici 2030.
Eradiquer la pauvreté, mettre fin aux inégalités de genre, offrir une éducation de qualité pour tous. Ce ne sont que quelques uns des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) adoptés par les Nations Unies en 2015 dans le cadre du programme de développement durable à l’horizon 2030.
Parmi eux, l’accès à l’énergie occupe une place centrale. Et pour cause : l’énergie est un levier fondamental de développement. Elle éclaire, soigne, éduque, connecte, et crée des opportunités économiques.
C’est précisément dans cette dynamique que s’inscrit la mission de la Fondation Nexans.
Qu’est ce que les ODD ?
Depuis plus de 80 ans, la mission des Nations Unies est de garantir la paix et la prospérité pour l’humanité. Mais face aux inégalités, à la pauvreté, à la faim ou la maladie, quels moyens faut-il mettre en œuvre ? Pour répondre à cette question, l’organisation a initié, en 2015, un nouveau programme faisant suite aux objectifs du Millénaire adoptés en l’an 2000, avec deux fois plus d’objectifs et de nouvelles cibles. Ce sont les Objectifs de développement durable (ODD).
« Nous sommes déterminés à prendre les mesures audacieuses et porteuses de transformation qui s’imposent d’urgence pour engager le monde sur une voie durable, marquée par la résilience. Et nous nous engageons à ne laisser personne de côté dans cette quête collective. » Résolution des Nations Unies du 25 septembre 2015.
Les ODD, catalyseurs d’action pour la Fondation Nexans
Pour comprendre les liens entre la Fondation et les ODD, un petit retour en arrière est nécessaire. En 2012, l’ONU lance une année dédiée à l’énergie durable pour tous. Par la voix de son secrétaire général de l’époque M. Ban Ki-Moon, l’organisation a alors lancé un appel à la mobilisation générale : gouvernements, secteur privés, société civile pour développer l’accès à l’énergie. A l’époque, près de 1,5 milliard de personnes sont privées d’électricité. C’est en réponse à cet appel que la Fondation Nexans a vu le jour, l’année suivante.
Depuis 2015, les projets soutenus par la Fondation doivent répondre aux ODD, avec une priorité, l’ODD 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable.
Aujourd’hui encore, 700 millions personnes dans le monde n’ont pas accès à l’électricité, tandis que 3 milliards dépendent de combustibles polluants pour cuisiner. La question de l’énergie est donc primordiale.
Mais pour la Fondation, l’énergie est aussi le moyen d’atteindre d’autres objectifs.
- Permettre de se former localement,
- Développer l’économie,
- Favoriser l’égalité de genre
- Renforcer la santé des plus fragiles,
- Préserver l’environnement.
Autant de missions qui sont aussi couvertes par les différents ODD. Aujourd’hui la Fondation Nexans s’engage à soutenir des projets qui couvrent une dizaine d’entre eux :
- d’éradiquer l’extrême pauvreté (ODD 1),
- d’améliorer les conditions de bien-être et d’accès aux soins de santé (ODD 3),
- d’assurer l’accès à l’éducation et de promouvoir l’apprentissage (ODD 4),
- d’autonomiser les femmes et les filles (ODD 5),
- de favoriser l’emploi et de contribuer à la croissance économique (ODD 8),
- de réduire les inégalités (ODD 10),
- de rendre les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et durables (ODD 11),
Depuis 2013, ce sont plus de 170 projets dans 42 pays, portés par 77 associations, qui ont permis d’améliorer les conditions de vie de plus de 3 millions de personnes.
3 continents, des centaines de projets, 17 objectifs à atteindre
Notre charte de l’appel à projet est très explicite. Chaque projet soumis doit s’inscrire dans 2 ODD en plus de l’ODD 7.Et les actions les plus marquantes de ces dernières années ne dérogent pas à la règle. Petit tour d’horizon planétaire.
Village Shems’y pour les orphelins d’Al Haouz, de l’énergie pour se reconstruire un avenir.
Le séisme meurtrier de septembre 2023 au Maroc a été un cataclysme. Des centaines de personnes ont perdu logement, travail, famille. Des centaines d’enfants se sont retrouvés orphelins. Dans cette situation d’urgence, la Fondation Nexans et Nexans Maroc ont répondu à l’appel de l’AMESIP, une association spécialisé dans l’aide aux enfants défavorisés. En quelques mois, le village Shems’y était créé pour accueillir et éduquer ces enfants. Energie propre, éducation de qualité pour toutes et tous, égalité entre les jeunes garçons et les jeunes filles ou encore espaces de soins, le village Shems’y recouvre à lui seul une demi douzaine d’ODD.
Ecoswell, améliorer la santé des familles du Perou
Au Pérou, la quasi-totalité du pays bénéficie d’un accès à l’électricité mais dans certaines régions, la fiabilité du réseau reste tout relative, avec des coupures régulières et des blackouts qui peuvent durer plusieurs minutes à plusieurs heures. Pour les centres de santés qui s’y trouvent, les conséquences sont importantes : mortalité plus élevée, pertes de médicaments, baisse de la qualité des soins.
Grâce à l’installation de nombreux panneaux solaires et d’un générateur de secours alimenté à l’énergie solaire, ces centres ont acquis leur autonomie énergétique. Et chacun d’eux contribue entre autres à :
- l’ODD 7 avec une énergie durable et fiable
- l’ODD 3 pour une santé améliorée
- l’ODD 10 pour la réduction des inégalités
- l’ODD 13 pour la lutte contre le changement climatique
IECD, TEV, l’énergie de l’éducation
Au Moyen-Orient, nos actions avec l’IECD ou TEV permettent de former de centaines de techniciens de l’électricité chaque année. Au Liban, en Turquie, de nombreux jeunes, notamment des jeunes femmes, peuvent entrer sur le marché du travail avec un diplôme, des compétences et une première expérience professionnelle grâce à l’action conjointe de la Fondation, Nexans Turquie et Liban Cables.
L’Amérique du Sud, la lumière au service des communautés vulnérables
En Amérique latine et du sud, les installations d’éclairage public auprès des communautés fragiles du Brésil, du Chili, de la Colombie et du Pérou contribuent quant à elles à la réduction des inégalités. En intervenant dans des zones rurales ou marginalisées, la Fondation contribue à réduire les fractures territoriales et sociales. L’électrification permet notamment de connecter des populations isolées aux services essentiels et aux opportunités économiques. Les projets d’éclairage public solaire dans des quartiers vulnérables améliorent la sécurité, réduisent les risques liés aux installations électriques informelles et renforcent la résilience des territoires. Ces initiatives contribuent à rendre les espaces urbains plus sûrs et inclusifs.
Une approche intégrée et durable
Pour la Fondation Nexans, l’énergie n’est jamais une fin en soi. Elle est un levier transversal qui agit simultanément sur plusieurs dimensions du développement humain.
C’est pourquoi chaque projet soutenu doit contribuer à plusieurs ODD et s’inscrire dans une logique de durabilité :
- implication des communautés locales,
- transfert de compétences,
- pérennité des solutions,
- impact mesurable à long terme.
Éclairer l’avenir, ensemble
En s’alignant sur les Objectifs de développement durable, la Fondation Nexans agit concrètement pour répondre aux défis globaux tout en apportant des solutions locales.
Chaque projet soutenu est une preuve que l’accès à l’énergie peut transformer durablement les vies : éclairer une école, sécuriser un quartier, dynamiser l’économie locale, ou encore ouvrir de nouvelles perspectives pour les femmes et les jeunes.