Journée internationale des droits des femmes : la Fondation Nexans, un levier pour l’émancipation féminine
7 mars 2025
L'électrification est une clé pour pour l'émancipation des femmes à travers le monde - crédit Rémi Delacloche pour FONDEM
En ce mois de mars, marqué par la journée internationale des droits des femmes le 8, la Fondation Nexans met en lumière les actions des associations qu’elle soutient en faveur des droits et de l’autonomisation des femmes. Tout au long du mois, découvrez des informations, des statistiques et des histoires illustrant l’engagement de la Fondation Nexans pour les femmes.
L’électrification, une clé pour favoriser l’égalité de genre ?
Depuis sa création, en 2013, la Fondation Nexans a une mission : assurer l’accès de tous à une énergie abordable, fiable, durable et moderne. C’est également l’un des objectifs de développement durable de l’ONU, l’ODD 7.
Mais l’accès à l’énergie ne se limite pas à une simple nécessité ; il constitue aussi un moyen de contribuer à d'autres objectifs, notamment l’ODD 5, qui vise à autonomiser les femmes et les filles.
Car oui, un accès fiable à l’énergie permet et favorise la prise d’initiative, l’autonomisation et la liberté pour les femmes à travers le monde. Comment ?
Un chiffre clé : 185 millions.
Si l’objectif d’un accès universel à l’électricité était atteint, 185 millions de femmes et jeunes filles sortiraient de la pauvreté. (Source UNwomen – progress on the sustainable development goals of the gender, 2023).
L’accès à une énergie abordable et durable joue un rôle clé dans la réduction des inégalités de genre, et ce, pour plusieurs raisons.
Avec l’électricité, les femmes gagnent en autonomie.
L’accès à l’électricité représente, du temps et de l’argent. D’après une étude sud-africaine de 2011, l’arrivée de l’électricité dans les régions les plus rurales du pays a entrainé une hausse de 10% de l’emploi des femmes. Cette étude a montré que les foyers électrifiés ont libéré ces femmes des tâches domestiques et leur ont permis de trouver un emploi ou de lancer une microentreprise. (Taryn Dinkleman, “The effects of rural electrification on employment: New evidence from South Africa,” American Economic Review 101, no. 7 (2011): pp. 3078–3108.).
En effet, dans de nombreuses régions du globe, notamment en Afrique subsaharienne, les femmes ont la responsabilité de la gestion du foyer et de la collecte des combustibles pour la cuisine ou le chauffage. Ces tâches les exposent à des risques sanitaires majeurs.
Chaque année 3,2 millions de personnes décèdent d’intoxication ou d’accidents domestiques liés à l’utilisation du charbon ou du bois de chauffage (UNDP Climate, 2023). L’immense majorité sont des femmes.
Par ailleurs, la collecte de ces combustibles toxiques peut prendre jusqu’à 18h par semaine, un temps qu’elles ne peuvent pas consacrer à l’éducation, aux loisirs, à un travail rémunéré ou tout simplement au repos.
Accéder à l’électricité bon marché et décarbonée devient une condition primordiale à l’amélioration de leur situation
Des initiatives concrètes qui changent des vies
En Inde, dans la région de Jharkand, l’installation de stations solaires a permis à de nombreuses femmes de se lancer dans la production artisanale de masques de protection et de serviettes hygiéniques. Grâce à des machines à coudre alimentées par de l’électricité bon marché, elles ont développé leur production et gagner en autonomie.
L’installation d’un éclairage public fiable et de qualité peut aussi suffire à changer la vie de centaines de femmes. Dans certains quartiers mal éclairés, de nombreuses femmes n’osent pas sortir la nuit par peur de l’insécurité. En améliorant l’éclairage urbain, elles peuvent se déplacer, travailler et avoir une vie sociale, favorisant ainsi l’égalité des genres.
La Fondation Nexans : un engagement concret pour les femmes
La Fondation Nexans œuvre pour l’accès à l’électricité afin de renforcer l’autonomie des femmes, en finançant et en accompagnant des projets d’électrification durable.
EGALES, du foyer à l’entreprenariat au Sénégal
Le projet EGALES, porté par Fondation Energies pour le monde (Fondem), est un exemple emblématique. .
Lancé en 2018 en Casamance (Sénégal), cette initiative vise à aider des Groupes de Femmes Rurales (GFR) à gagner en autonomie et en indépendance financière grâce au maraîchage. Les obstacles étaient pourtant nombreux au début du projet : Un accès à l’électricité et à l’eau difficile; Absence de foncier exploitable; Manque de connaissance technique..
Toutes ces contraintes n’ont pas empêché EGALES d’être une réussite, grâce à l’énergie de la Fondem et l’aide de la Fondation Nexans. L’une des clés de réussite a été l’installation de systèmes d’irrigation alimentés par l’énergie solaire. Une solution durable, fiable et surtout autonome qui a permis aux GFR de se concentrer sur l’apprentissage des techniques de maraîchages pour obtenir des récoltes abondantes. Une preuve de plus de l’imbrication de l’électrification dans l’amélioration des conditions de vie des femmes.
Ce projet est devenu un symbole des actions à mener dans une approche multidimensionnelle. Dans des régions où les enjeux sont similaires, son développement est parfaitement reproductible.
Côte d’Ivoire, quand l’électricité devient source de revenu :
En Côte d’Ivoire, l’association POSODEV a permis à 60 jeunes filles déscolarisées de reprendre leurs études et se préparer à une insertion professionnelle durable.
A Katiola, ville de la région du Hambol dans le centre de la Côte d’Ivoire, la situation des jeunes filles était préoccupante. Chaque année, des dizaines d’entre elles quittaient le système scolaire sans diplômes, en raison des responsabilités domestiques ou par manque de soutien financier pour poursuivre des études.
Pour améliorer cette situation, l’association POSODEV a fait construire la « Maison d’animation et d’appui à l’autonomisation des jeunes Katiolaises » (M3AK). Ce centre, dédié à la formation des jeunes déscolarisées de Katiola, a déjà permis de former près de 125 jeunes femmes depuis 2023.
Pour s’assurer de la qualité des enseignements et prendre soin de l’environnement, la Fondation Nexans a contribué à l’installation de panneaux solaires pour rendre les bâtiments autonomes en matière d’alimentation électrique. Elle a également financé un accès à l’électricité solaire à dix habitations de familles défavorisées afin de leur permettre la mise en place d’activités génératrices de revenus.
Grâce à l’électricité, le centre dispose désormais de matériel informatique et d’outils pédagogiques de qualité, facilitant l’apprentissage des métiers de la restauration et de la couture. Le programme inclut également des formations en économie, en finance et entrepreneuriat, préparant ces jeunes femmes à une véritable indépendance.
L'électricité : plus que de la lumière - un moteur de liberté et d'opportunités
L’accès à une énergie abordable et fiable est un enjeu universel, mais son impact est encore plus crucial pour les femmes et les filles, souvent les plus vulnérables.
En soutenant des projets d’électrification, la Fondation Nexans contribue à leur autonomisation et à la réduction des inégalités de genre. Parce que l’électricité, c’est bien plus que de la lumière : c’est un moteur de liberté, d’éducation et de nouvelles perspectives.