Luz al Barrio : Rallumer la lumière dans les quartiers populaires
17 févr. 2025
Les bénévoles du projet Luz Al Barrio célèbrent la fin du projet
En 2024, la Fondation Nexans a poursuivi ses activités avec l’ONG internationale Techo au Perou. Au sein du programme Luz al Barrio, qui signifie littéralement « éclairer le quartier », les deux organisations ont uni leurs forces afin d’apporter des solutions d’éclairages fiables et durables à des communautés péruviennes précaires. A l’heure du bilan du projet Luz al Barrio, retour sur cette aventure.
Fondée au Chili, en 1997, Techo est l’une des plus importantes associations internationales de lutte contre la pauvreté. Aujourd’hui l’organisation agit dans 18 pays en Amérique latine et du sud. Grâce au dévouement de ses jeunes volontaires, l’association a développé des centaines de projets durant les 25 dernières années : constructions de routes, de maisons, de centres communautaires. L’association est également engagée dans le suivi des objectifs de développement durable établis par l’ONU.
TECHO et la Fondation Nexans, un partenariat qui fait sens
La Fondation Nexans et TECHO Perou travaillent ensemble depuis 2018, avec un objectif commun : garantir un accès fiable à l’électricité aux communautés sudaméricaines qui en ont le plus besoin. Bien que la majorité des pays où Techo opère disposent de l’électricité, celle-ci est souvent coùteuse, de mauvaise qualité ou produite à l’aide d’énergie fossiles. Les risques associés à cette précarité électrique sont nombreux :
- Connexions électriques défectueuses
- Incendies
- Pollution et toxicité des énergies fossiles
- Qualité de vie dégradée
Pour rappel, l’accès à une énergie propre et abordable fait partie des objectifs de développement durable de l’ONU (ODD7). Grâce à la connaissance terrain de TECHO et à l’expertise métier de Nexans, nos deux organismes sont des partenaires clés pour l’électrification de quartiers défavorisés à travers le continent sud-américain et notamment au Perou, grâce au projet Luz al Barrio.
Luz al Barrio, l’éclairage public pour toutes et tous
Initié à partir de 2023, Luz al Barrio – qui signifie en espagnol « éclairer le quartier » est un projet pluriannuel porté par TECHO et la Fondation Nexans. Son principe est très simple : installer des lampadaires alimentés par des panneaux solaires dans des quartiers où la précarité est particulièrement présente. Ces lampadaires, totalement autonomes grâce à la lumière du jour permettent de réduire l’insécurité dans ces quartiers et de rendre de l’autonomie aux familles qui vivent sur place.
Ce projet a été mené dans la capitale Lima et la ville de Callao, toutes deux confrontées à d'importants défis sociaux, notamment l'inégalité économique, l'accès limité aux services de base et les problèmes liés au logement et à l'éducation. Selon l'INEl (Institut national de statistique et d'informatique), 14,5 % de la population de Lima et de Callao est considérée comme vivant dans la pauvreté.
communautés précaires à équiper en lampadaires
lampadaires à installer tout au long du projet
Le projet Luz al Barrio repose sur la coopération entre l’association, les bénéficiaires et des bénévoles issus des équipes de Nexans. Ainsi, ce sont les bénéficiaires, qui connaissent le mieux leur environnement qui déterminent les emplacements des lampadaires.
Grâce à une technologie de qualité, ces luminaires intelligents sont capables de capter la lumière du jour, de la stocker toute la journée, puis s’allument automatiquement à la tombée de la nuit, sans nécessiter d’intervention humaine. D’autre part, ils sont conçus selon les normes strictes de protection et de sécurité, leur permettant de résister aux conditions météorologiques difficiles (pluie, gel etc.).
La grande force de TECHO réside dans l’approche pédagogique qu’ils pratiquent pour convaincre et accompagner les populations dans l’adoption de ces nouveaux lampadaires. Des journées de sensibilisation ont été ainsi menées pour présenter le projet aux résidents et les rassurer sur l’intérêt de ces installations. Ainsi, ils deviennent les acteurs de leur propre développement.
Luz al Barrio : un projet au service des habitants
Le projet Luz al Barrio profite aux familles en réduisant le sentiment d'insécurité dans les rues et les parties communes. Par exemple, dans ces quartiers très escarpés, de nombreux escaliers permettent de relier différentes zones. Ces escaliers, très sombres sans un éclairage public de qualité, deviennent des espaces dangereux dans l’obscurité. L’arrivée de l’éclairage public permet aux résidents de gravir ces escaliers en se sentant en sécurité.
De plus, comme les lampadaires sont déconnectés du réseau électrique régulier, ils ne peuvent pas subir les pertes de réseau ou les coupures intempestives. Enfin, grâce à leur technologie solaire, ils encouragent l’utilisation d’une énergie plus durable.
Décembre 2024 : 3 journées pour éclairer des vies
En décembre dernier, 3 nouveaux quartiers, 2 à Lima et 1 à Callao, ont vu leur cadre de vie transformé par l’installation de ces lampadaires uniques.
Cette action a été rendue possible grâce à l’engagement et au dévouement des bénévoles issus des rangs de Nexans. Plusieurs dizaines d’entre eux ont pris de leur temps pour installer près de 40 lampadaires en deux journées de bénévolat de 6 heures chacune, dans les communautés "Portadas del Sol" à San Juan de Miraflores et "Talleres Artesanales" à San Juan de Lurigancho, des quartiers de Lima.
John Chacon, l’un des bénévoles, avait déjà participé à une journée similaire en 2023. Son engagement intact l’a poussé à participer en 2024 :
“ En 2023, j’ai souhaité participer pour montrer que même un grain de sable pouvait faire une différence. Dans la joie, la solidarité nous avons installé avec mes collègues une douzaine de lampadaires. Nous avons changé la vie d’une centaine de famille. Ça n’a pas de prix. Lorsqu’on m’a reproposé de participer cette année, je n’ai pas hésité une seconde. C’est une expérience qui remplit votre âme et vous apporte de la joie. Je remercie la Fondation Nexans pour ce nouvel appel et j’invite tous mes collègues à venir donner de leur temps. Ensemble nous pouvons contribuer positivement à notre société et bâtir un avenir durable et sûr pour tous. ”
John Chacon
CommercialLe bilan global de ce projet est très positif
- 102 bénévoles mobilisés (Nexans et TECHO)
- 840 bénéficiaires direct
- 1310 bénéficiaires indirects
Avec le projet Luz al Barrio, la Fondation Nexans redonne de l’espoir aux quartiers défavorisés.