Training
L’énergie solaire, moteur d’éducation et d’avenir pour les jeunes de Zaïo
11 sept. 2025
Dans la région de l’Oriental, au nord-est du Maroc, les défis socio-économiques sont nombreux : chômage élevé chez les jeunes, décrochage scolaire, manque d’infrastructures et rareté des opportunités professionnelles qualifiantes. Dans ce contexte, l’association Mobadara pour le Développement Durable et le Tourisme, créée en 2003, s’impose comme un acteur clé du développement local. Forte de ses 45 volontaires et d’un réseau de partenaires nationaux et internationaux, elle agit dans les domaines de l’éducation, de la formation, de l’environnement et de l’insertion socio-professionnelle.
En 2023, Mobadara a lancé, avec le soutien de la Fondation Nexans, un projet inédit : un atelier d’énergie solaire au sein de l’école de la deuxième chance de Zaïo, destiné à former des jeunes en difficulté aux métiers des énergies renouvelables.
La région de l’Oriental : des besoins criants, un potentiel inexploité
Au Maroc, la région de l’Oriental s’étend sur 82.820 km² et regroupe plus de 2,3 millions d’habitants. Malgré ses richesses agricoles, halieutiques et industrielles, elle souffre d’une faible densité démographique, d’inégalités territoriales et d’une urbanisation incomplète. Dans cette région relativement désertique situé dans le Rif, les risques naturels (sécheresse, désertification, inondations) accentuent les difficultés sociales et économiques des habitants.
Face à ces défis, l’éducation et la formation professionnelle les meilleurs moyens de développer l’économie de la région. D’où l’importance des écoles de la deuxième chance. Pour rappel, ces écoles sont destinées à former des jeunes éloignés des cursus scolaires classiques, et pour la plupart en situation d’abandon ou de déscolarisation, pour leur permettre de s’insérer sur le marché du travail. C’est dans ce cadre que Mobadara a sollicité la Fondation Nexans, pour le projet intitulé Zaio-Nexans. Mohamed Moumni, vice-président de Mobadara, précise les modalités de cette initiative :
« Le projet Zaïo–Nexans se distingue de manière significative. Il constitue l’unique section spécialisée dans les métiers de l’énergie solaire dans les écoles de deuxième chance au Maroc. »
Former à l’énergie solaire : une réponse innovante
L’objectif du projet était clair : offrir aux jeunes déscolarisés de nouvelles perspectives par la formation en énergie solaire photovoltaïque. La formation prévue pour deux ans, s’est articulée de la manière suivante.
- Année 1 : acquisition des bases théoriques et manipulation des premiers équipements.
- Année 2 : ateliers pratiques, installation et maintenance de systèmes solaires, mais aussi accompagnement vers l’insertion professionnelle.
Grâce au soutien de la Fondation Nexans, l’école a pu bénéficier d’un atelier entièrement équipé. « Un appui technique, avec des outils pédagogiques adaptés, et un appui financier qui a permis d’assurer la continuité du projet », souligne Mohamed Moumni.
A l’issue de ces deux années, 60 élèves ont terminé leur formation et 30 autres poursuivent actuellement le programme. Plusieurs voies s’ouvrent à eux :
- Poursuite d’études dans des instituts spécialisés en énergies renouvelables.
- Insertion professionnelle immédiate dans les entreprises locales du secteur.
- Entrepreneuriat avec la création de coopératives et de microprojets autour de l’énergie solaire.
« Nous avons déjà l’expérience de création de coopératives pour des jeunes du centre ; nous envisageons le même accompagnement pour les bénéficiaires de cette section », précise Mohamed Moumni.
Des jeunes qui reprennent confiance dans l’avenir
La meilleure preuve de réussite d’un tel projet reste le témoignage des principaux concernés, les élèves.
“ Nous étions perdus, mais grâce à l’école de la deuxième chance, nous avons retrouvé le bon chemin. J’ai choisi la section de l’énergie solaire… À l’issue de ce parcours, j’ai obtenu mon diplôme. Je réitère ma profonde gratitude à toutes celles et ceux qui ont contribué à rendre ce succès possible. ”
Mohamed Khadir
lauréat de la première promotion“ C’est grâce à notre professeure Nada que j’ai développé une véritable passion pour l’énergie solaire. J’attends toujours avec impatience ses cours, surtout les travaux pratiques. Les visites de terrain nous ont permis de découvrir des aspects jusque-là inconnus de l’énergie solaire. ”
Salma Lamssayah
Etudiante lauréate de la première promotionUn modèle de partenariat à suivre
Le projet Zaïo Nexans a été salué par les autorités locales et le Ministère de l’Éducation nationale. Pour Mobadarai, il incarne l’importance du soutien des acteurs privés comme celui de la Fondation Nexans.
« L’appui d’une fondation comme Nexans a été décisif pour offrir aux jeunes une formation qualifiante et démontrer qu’un partenariat réussi peut avoir un impact durable sur l’éducation, l’emploi et le développement local. », affirme Mohamed Moumni.
Quand l’énergie devient facteur d’avenir
Au sein de la Fondation Nexans, nous œuvrons en faveur de l’éducation et de la formation. Nous sommes convaincus qu’il s’agit d’un levier puissant pour améliorer les conditions de vie du plus grand nombre. Mohamed Moumni abonde : « L’énergie solaire est un secteur d’avenir, à fort potentiel d’insertion professionnelle et en cohérence avec les priorités nationales en matière de transition énergétique. ». Dans le cadre d’une école de la deuxième chance, le photovoltaïque redonne espoir et perspectives à une jeunesse souvent marginalisée, tout en contribuant à la transition énergétique du Maroc.
« Grâce à la Fondation Nexans, nous avons acquis de précieuses expériences… Nous recommandons vivement à d’autres associations de solliciter son accompagnement. », conclut Mohamed Moumni